2395471_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2395471_zh-CN

2395471_zh-CN

Edgefast Open 在 SDK 中不可用

自 SDK 版本 26.09.00 起,EdgeFast Bluetooth PAL 将被弃用,我想开始测试并切换到新的 EdgeFast Open。
如文档中所述:
https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/middleware/edgefast_open/docs/MCUXSDKEFOPENUG/topics/...

似乎可以使用 MCUXPresso IDE 测试新库,所以我从 MCUXpresso SDK Builder 下载了适用于 RT685、RT1060 和 RT1170 的最新 26.06 SDK,并尝试导入一个示例,但我找不到任何使用“开放”库的示例。该 SDK 中似乎只包含了 PAL 版本。

我还使用 MCUXPresso for VSC 进行了测试,从 GitHub 下载了存储库。我在源代码和清单文件中都看到了这个库,但是它没有包含在任何板示例中。

我该如何测试新的 EdgeFast 库?

先行致谢。

Re: Edgefast Open not available on SDK

我就是从那里开始的。
问题在于:
- 为 MCUXPresso 生成的 SDK 不包含任何库或示例的痕迹。
- 该库和示例已上传至 GitHub。我克隆了仓库,可以看到文件,但仍然无法导入使用此库的示例。

Re: Edgefast Open not available on SDK

您好,

请查看mcux SDK的以下目录:mcuxsdk\middleware\edgefast_open。

问候,
丹尼尔。

Re: Edgefast Open not available on SDK

您需要从仓库中获取 SDK。并非来自 SDK 构建器。

然后,您可以按如下方式构建示例:

C:\mcux_26_06\mcuxsdk\mcuxsdk>west build -b evkbmimxrt1170 middleware/edgefast_open/examples/peripheral_ht --build-dir build_peripheral_ht --pristine -- -Dcore_id=cm7

然后刷机:

C:\mcux_26_06\mcuxsdk\mcuxsdk>west flash --build-dir build_peripheral_ht

输出:

BLE Peripheral HT demo start...
                               Bluetooth initialized
                                                    Advertising successfully started


问候,
丹尼尔。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-17-2026 04:30 AM
Updated by: