2395471_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2395471_ja-JP

2395471_ja-JP

Edgefast OpenはSDKで利用できません

SDKバージョン26.09.00以降、EdgeFast Bluetooth PALは廃止される予定なので、テストを始めて新しいEdgeFast Openに切り替えたいと思っています。
ドキュメントに記載されている通り:
https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/middleware/edgefast_open/docs/MCUXSDKEFOPENUG/topics/...

MCUXPresso IDEを使って新しいライブラリをテストできるようだったので、MCUXpresso SDK BuilderからRT685、RT1060、RT1170の最後の26.06 SDKをダウンロードしてサンプルをインポートしようとしましたが、「open」ライブラリを使う例は見つかりませんでした。そのSDKにはPAL版のみが含まれているようです。

また、GitHubからリポジトリをダウンロードして、MCUXPresso for VSCでもテストしました。ソースファイルとマニフェストファイルにはライブラリが存在しているのですが、ボードのサンプルには含まれていません。

新しいEdgeFastライブラリをどうやってテストできますか?

よろしくお願いいたします。

Re: Edgefast Open not available on SDK

私はまさにそこから始めた。
問題は以下の通りです:
- MCUXPresso用に生成されたSDKには、ライブラリやサンプルの痕跡は一切含まれていません。
ライブラリとサンプルはGitHubで公開されています。リポジトリをクローンしてファイルは見られますが、このライブラリを使う例をインポートすることはまだできません。

Re: Edgefast Open not available on SDK

こんにちは、

mcux SDK mcuxsdk\middleware\edgefast_openのディレクトリをご覧ください。

よろしくお願いいたします。
ダニエル。

Re: Edgefast Open not available on SDK

リポジトリからSDKを取得する必要があります。SDKビルダーからではありません。

その後、以下のように例を作成できます。

C:\mcux_26_06\mcuxsdk\mcuxsdk>west build -b evkbmimxrt1170 middleware/edgefast_open/examples/peripheral_ht --build-dir build_peripheral_ht --pristine -- -Dcore_id=cm7

次に、フラッシュするには:

C:\mcux_26_06\mcuxsdk\mcuxsdk>west flash --build-dir build_peripheral_ht

出力:

BLE Peripheral HT demo start...
                               Bluetooth initialized
                                                    Advertising successfully started


よろしくお願いいたします。
ダニエル。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-17-2026 04:30 AM
Updated by: