2395369_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2395369_zh-CN

2395369_zh-CN

S32K144 MCU 配置问题

您好,NXP支持团队,

我正在使用 EB tresos / NXP MCAL AUTOSAR 4.2.2 开发一个 S32K144 项目。生成并烧录 MCU 配置后,电路板停止响应调试器。

问题概要:

刷写生成的MCU配置后:

调试器无法检测到该板。
调试连接失败。
LED指示灯持续亮着。
即使再次尝试连接调试器,电路板似乎也无法恢复。
我怀疑MCU可能卡在复位状态、时钟故障、PLL锁定故障或时钟监测复位循环中。

请问您能否帮忙验证一下我的 EB tresos.xdm 文件?配置并确认:

SOSC 配置是否适用于 S32K144。
SPLL配置是否有效。
启用 SOSC/SPLL 时钟监视器 RESET 是否会导致这种无法恢复的调试问题。
我的 RUN/SYS/CORE/BUS/FLASH 时钟参考配置是否正确。
仅使用 FIRC 48 MHz 时,为了实现安全的恢复配置,应该使用哪些确切的 EB tresos 设置?
如果调试访问失败,如何恢复板?

我尝试重新连接调试器,但开发板无法恢复。请提供针对 S32K144 故障码的具体恢复步骤,例如:
-连接 RESET
批量擦除
-恢复受保护的设备
-连接期间禁用用户代码执行
-PEMicro / OpenSDA / J-Link 恢复步骤


此致,

艾西瓦娅



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-16-2026 02:30 AM
Updated by: