2395278_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2395278_ja-JP

2395278_ja-JP

補足説明が必要:QSPIフラッシュメモリの容量がデータシートと実際のハードウェアで一致しない

NXPチームの皆様、こんにちは。

指定された部品番号のボードを購入しましたが、オンボードのQSPIフラッシュ容量に関して不一致があることに気づきました。

MCIMX6ULL-EVK

データシートによると、このボードには256MBのQSPIフラッシュメモリが搭載されているとのことです。しかし、オペレーティングシステムからフラッシュメモリのサイズを確認すると、32MBとしか表示されません。

これを確認するために、デザインファイルをダウンロードし、BOMを確認しました。私も同じフラッシュデバイスの部品番号をDigiKeyとMouserで調べてみましたが、どちらも256Mbitのフラッシュメモリと記載されており、これは256MBではなく32MBに相当します。

Element14の代理店を通じてボードを購入しました。

以下の点について明確にしていただけますか:

データシートに誤植があり、256 MBではなく256 Mbitと記載されるべきです。
データシートと実際のハードウェアでストレージの分類が異なるように見える理由について、他に何か説明があるのだろうか?

私の調査によると、搭載されているフラッシュメモリは256MBではなく、256Mbit(32MB)のようです。

ご確認いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

i.MX6ULRe: Clarification Required: QSPI Flash Capacity Mismatch Between Datasheet and Actual Hardware

おっしゃる通りです。関係部署に報告します。256Mbitということは、32MBということですね。


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-21-2026 02:32 AM
更新人: