2395250_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2395250_ja-JP

2395250_ja-JP

SEGGER ARM Debuggerを使ってS32G-VNP-RDB3のM7コアをデバッグできますか?

こんにちは、

SEGGER ARM Debuggerを使ってS32G-VNP-RDB3ボードのデバッグを試みています。SEGERドライバーはV9.85で、S32G399AのA53コアとM7コアをサポートしています(主にM7コアのデバッグを目的としています)。IDEはS32DS.3.5で、RTDはS32 G3 4.4.4です。ボードに*.elfファイルをダウンロードしようとすると、GDBサーバーから常にS32G399Aが認識されないというメッセージが表示されます(S32G399A-M7とS32G399A-M7-0も認識されません)。SEGGER J-linkデバッグをボードのデバッグに設定する方法S32G399A教えてもらえますか?

Jimmybai_0-1784102264959.png

Jimmybai_1-1784102335731.png



ゴールドVIPRe: Can we use SEGGER ARM Debugger to debug S32G-VNP-RDB3's M7 Core?

こんにちは、ジミーバイ

お問い合わせいただきありがとうございます。

S32Gの場合、推奨されるデバッグ方法はS32 Debug ProbeとTrace32です。これらのデバッガはどちらもS32DSで使用可能であり、Trace32には独自の公式IDEも存在します。
J-Linkは公式にS32G RDB2/RDB3のサポートを表明していますが、詳細については以下のリンクをご覧ください。

https://kb.segger.com/NXP_S32G-VNP-RDB3

https://www.segger.com/supported-devices/nxp/s32g3/s32g399a_m7_0

しかし、S32Gに関しては、S32DS IDE上でJlinkの使用に関する関連情報がありません。

BR

ジョーイ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 周之前
更新人: