2395200_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2395200_ja-JP

2395200_ja-JP

i.MX 9は「もう完成形」と言えるのでしょうか?

数年前にプロジェクトを始めたのですが、NXPの i.MX 9シリーズMPUがリリースされ始めていましたが、ほとんど入手困難だったため、重い i.MX 8 にしました。現段階では、これは私の必要以上の性能なので、もっと小型のMPUに移行したいと考えています。最小の1 i.MX 8を買うつもりでしたが、i.MX91が彼らのCPUの中で最も小さいです。より成熟した8よりも91の方が良いのではないかと考えていました。サーマルが一番気になるので、新品の方が良いと思いますが、まだ新しいので「まだ成熟している」かはわかりません。8に移植されるのがより公平な動きも動機になるかもしれません。

Re: Is i.MX 9 "there yet"?

こんにちは、 @ceva156さん

あなたのプロジェクトの主な目的は何ですか?現在どのIMX8シリーズ製品を使っていますか?

BR

Re: Is i.MX 9 "there yet"?

こんにちは、

i.MX8のような重いマルチメディアGPU機能は不要です。i.MX91の方がずっと合いやすく、シンプルで低消費電力の設計ができるかもしれません。

Re: Is i.MX 9 "there yet"?

こんにちは。もし熱性能とサイズを最優先事項とするなら、i.MX91をお勧めします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
火曜日
更新者: