2395198_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2395198_ja-JP

2395198_ja-JP

KW45

チームの皆さん、こんにちは。


私たちはKW45を使って製品を設計していて、LPSPIをサポートしているのを見ましたが、TR W25Q128JWFIQ QSPIフラッシュとやり取りしたいと考えていました。


サポートはできますか?


もしそうなら、どんなハードウェアやソフトウェアの設定が必要か、

通信・制御(I3C |I2C |SPI |FlexCAN |イーサネット |FlexIO)Re: kw45

こんにちは、 @TejasN2255

私たちにCASEを作ってくれてありがとう。

はい、サポートしています。

KW45を使ってQSPIフラッシュW25Q128JWFIQ TRと操作できます。

しかし、KW45には FlexSPIがなく、実行インプレイス(XIP)パスもないため、W25Q128JWFIQと通信できるのは LPSPI 周辺機器でしかできませんでした。

使用する際には、電源電圧に注意する必要があります。W25Q128JWFIQの公称電圧は1.8V(1.7~1.95V)です。V).KW45のLPSPI1(EVKのVDD_MEM)に供給されるI/Oレールは1.8Vに設定する必要があります。3.3Vレールに接続しないでください。

KW45B41Z-EVK_SCH回路図の5ページを参照してください。AT25XE161D-MAHN-Tと似た接続がありますが、違いは電源電圧です。


よろしくお願いします、

Christine。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-17-2026 04:29 AM
更新者: