2395039_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2395039_ja-JP

2395039_ja-JP

i.MX95 FlexSPIブートイメージ用のAPPコンテナソフトウェアバージョンを更新できません

こんにちは、専門家の皆様。

i.MX95プラットフォームの開発を進めており、ROLLBACK_INDEX_IN_CONTAINERを使ってロールバック保護を有効にしています

local.confに以下の変数を追加しました

export ROLLBACK_INDEX_IN_CONTAINER = "1"

この値はビルドプロセス全体に伝播され、ビルドログにはmkimage_imx8が「1」で呼び出されたことが記録されています。

eMMCブートイメージを構築する際、生成されたイメージを解析するとコンテナソフトウェアのバージョンが正しく更新されていることが確認されます。

 if [ 1 ]; then \
./../mkimage_imx8 -soc IMX9 -cntr_version 2 -sw_version 1 -c \
-ap bl31.bin a55 0x8A200000 \
-ap u-boot-hash.bin a55 0x90200000 \
-ap tee.bin a55 0x8C000000 \
-out u-boot-atf-container.img; \

 

しかし、FlexSPIのブートイメージ(imx-boot-imx95-19x19-verdin-fspi.bin-flash_a55_flexspi)を構築する際には、画像を解析してもデフォルトのソフトウェアバージョンが報告されます

./mkimage_imx8 -soc IMX9 -parse imx-boot-imx95-19x19-verdin-fspi.bin-flash_a55_flexspi
SOC: IMX9
Input container binary to be parsed: imx-boot-imx95-19x19-verdin-fspi.bin-flash_a55_flexspi

*********************************
*				*
*          APP CONTAINER 1          *
*				*
*********************************

        Length: 0X320 (800)
           Tag: 0X87
       Version: 0X2
         Flags: 0X10
    Num images: 6
  Fuse version: 0
    SW version: 0X0
Sig blk offset: 0X310

iMX95/soc.mak で興味深い点に気づきました。flash_a55_flexspi のビルド時に sw_version が含まれていないのです。

flash_a55_flexspi: $(MKIMG) $(AHAB_IMG) $(MCU_IMG) $(SPL_A55_IMG) $(OEI_IMG_M33) fcb.bin u-boot-atf-container.img
        ./$(MKIMG) -soc IMX9 -cntr_version $(CTNR_VERSION) $(XSPI_FAST_HASH) -dev flexspi -append $(AHAB_IMG) -c $(OEI_OPT_M33) -msel $(MSEL) \
                   -m33 $(MCU_IMG) 0 $(MCU_TCM_ADDR) \
                   -ap $(SPL_A55_IMG) a55 $(SPL_LOAD_ADDR_M33_VIEW) $(V2X_DUMMY) -fcb fcb.bin $(FCB_LOAD_ADDR) -out flash.bin
        $(call append_container,u-boot-atf-container.img,1)
        $(call append_fcb)

私の質問は以下のとおりです。

  1. FlexSPIのブートイメージのソフトウェアバージョンを更新するROLLBACK_INDEX_IN_CONTAINER期待されていますか?
  2. FlexSPIイメージは、ロールバックインデックスやソフトウェアバージョンを別々に設定する必要がある別のコンテナ生成フローに従っているのでしょうか?
  3. これは、i.MX95のimx-mkimageビルドフローにおける既知の制限事項または問題でしょうか?

もしi.MX95でFlexSPIブートイメージのROLLBACK_INDEX_IN_CONTAINERを成功裏に有効にした方がいれば、予想されるフローや追加設定について教えていただけますか?

よろしくお願いいたします!

よろしくお願いいたします。

アルン・クマール

Re: Unable to update APP container software version for i.MX95 FlexSPI boot image

こんにちは、@arun16598さん

FlexSPIイメージはAHABフォーマットの別のバリエーションではなく、まずブートコンテナを生成し、次にU-Boot/ATFコンテナを追加するという複合的なプロセスを採用しています。あなたの-sw_version 1u-boot-atf-container.imgに設定されています。ただし、flash_a55_flexspiが最初に作成するSM/M33、OEI、SPL、FCBを含むAPPコンテナは-sw_versionオプションを通さないため、そのコンテナは依然としてSWバージョン0を表示します。ROLLBACK_INDEX_IN_CONTAINERはセカンダリのU-Boot/ATF APPコンテナを生成するために使われますが、flash_a55_flexspiが作成したプライマリAPPコンテナには渡されません。最初のFlexSPI APPコンテナに同じソフトウェアバージョンが必要な場合は、flash_a55_flexspiのmkimage_imx8呼び出しに-sw_version $(ROLLBACK_INDEX_IN_CONTAINER)を追加する必要があります。

真の AHAB アンチロールバックの強制が目的であれば、確認および設定すべき重要な設定はsw_versionだけでなくfuse_version-fuse_versionです。S PSDKのi.MX95アンチロールバックの例では、OEMアンチロールバックはAHABコンテナYAMLで指定されたfuse_versionを使用し、そのバージョンはその後ELEのOEM_FW_FUSEコミットプロセスを介して送信されることが明確に示されています。

よろしくお願いします、
志明

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: