GUIGuider-2.0.0,Windows11,生成C代码时generated文件下面的文件夹全是空的,日志显示已经生成成功,实际文件夹全是空的,同意电脑,GUI-Guider-1.10.1-GA可以完美生成。关了杀毒软件,用管理员启动,等等试了各种方法,都一样,有没有遇到相同问题的,请教一下。
21:10:08INFO[gg_event] gg_event_layer_sys.c Generated
21:10:08INFO[gg_event] gg_event_layer_top.c Generated
21:10:08INFO[gg_event] gg_event_layer_bottom.c Generated
21:10:08INFOupdate-sdk Started
21:10:08INFOTarget Executor initialized
21:10:08SUCCESSSDK template updated successfully
21:10:08SUCCESSOperation completed in 0.00s
21:10:08INFO[gg_event] gg_event_screen.c Generated
21:10:08INFO[gg_event] gg_event.h Generated
21:10:08INFO[gg_event] Generation completed
21:10:08SUCCESS=== Code generation completed successfully ===
我重装系统都不行,GUI Guider1.10能够正常使用。一个空白工程加了一个按钮。
Hello @IFYINT ,
抱歉让您久等了。您方便共享一下出问题的工程吗,我们这边尝试复现一下。
BR
Celeste
我这边试了一下(windows 11 PC),没能复现您的问题:

您那边方便换一台电脑再试一下吗?
换电脑是可以的,能够正常生成文件,就是这台电脑不行,之前运行1.10版本是可以的。

我这边又试了一下,还是没能复现你的情况,你能检查一下你项目工程的路径吗?有没有生成generated文件夹,如果没有文件夹,你手动创建后重新generate code试试呢?

同时还是建议你导出工程发我们看看。