2394987_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2394987_ja-JP

2394987_ja-JP

GUIGuider-2.0.0がCコードを生成すると、生成されたフォルダの下のフォルダは完全に空になります。

Windows 11でGUIGuider-2.0.0を使用してCコードを生成すると、ログには生成が成功したと表示されているにもかかわらず、「generated」フォルダ以下のフォルダがすべて空になります。これは、コードを完全に生成できるGUI-Guider-1.10.1-GAと同じコンピュータで発生します。ウイルス対策ソフトを無効にしたり、管理者として実行したりするなど、さまざまな方法を試しましたが、問題は解決しません。同じ問題に遭遇した方はいらっしゃいますか?何かご助言いただければ幸いです。

21:10:08 INFO [gg_event] gg_event_layer_sys.c が生成されました
21:10:08 INFO [gg_event] gg_event_layer_top.c が生成されました
21:10:08 INFO [gg_event] gg_event_layer_bottom.c が生成されました
21:10:08 INFO update-sdk 開始
21:10:08 INFOターゲットエグゼキュータが初期化されました
21:10:08成功SDKテンプレートが正常に更新されました
21:10:08成功操作は0.00秒で完了しました
21:10:08 INFO [gg_event] gg_event_screen.c が生成されました
21:10:08 INFO [gg_event] gg_event.h が生成されました
21:10:08 INFO [gg_event] 生成が完了しました
21:10:08成功=== コード生成が正常に完了しました ===
Re: GUIGuider-2.0.0生成C代码时generated文件下面的文件夹全是空的

システムを再インストールしましたが、それでも動作しませんでした。GUI Guider 1.10は正常に動作します。空のプロジェクトにボタンを追加しました。

Re: GUIGuider-2.0.0生成C代码时generated文件下面的文件夹全是空的

こんにちは、 @IFYINT さん

お待たせして申し訳ありません。問題が発生したプロジェクトを共有していただけますでしょうか?こちらで再現を試みます。

BR

セレステ

Re: GUIGuider-2.0.0生成C代码时generated文件下面的文件夹全是空的

Windows 11搭載PCで試してみましたが、あなたの問題は再現できませんでした。

Celeste_Liu_0-1784687143167.pngCeleste_Liu_0-1784687143167.png

別のコンピューターをお試しいただくのはご都合よろしいでしょうか?

Re: GUIGuider-2.0.0生成C代码时generated文件下面的文件夹全是空的

別のコンピューターでは正常に動作し、ファイルも問題なく生成できるのですが、このコンピューターでは動作しません。以前のバージョン1.10では問題なく動作していました。

屏幕截图 2026-07-24 202549.png屏幕截图 2026-07-24 202549.png

Re: GUIGuider-2.0.0生成C代码时generated文件下面的文件夹全是空的

もう一度試してみましたが、やはり同じ状況は再現できませんでした。プロジェクトのパスを確認していただけますか?「generated」フォルダは生成されましたか?生成されていない場合は、手動で作成してからコードを再生成していただけますか?

Celeste_Liu_0-1785142973015.pngCeleste_Liu_0-1785142973015.png


念のため、プロジェクトをエクスポートしてレビューのために弊社までお送りいただくことをお勧めします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-28-2026 04:34 AM
更新者: