2394920_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2394920_ja-JP

2394920_ja-JP

カスタムRW610ボードでBLE MACアドレスを設定する方法

こんにちは、NXP チームの皆様、

カスタムのRW610ボードを持っていて、そこでBLE SDKのサンプルプロジェクトの一つをテストしています。

掲示板が広告を始めると、BLEのMACアドレスは88:88:88:88:88:88として表示されます。しかし、同じSDKの例をFRDM-RW612 EVKでテストしたところ、ユニークなBluetooth MACアドレスで広告されていました。

理解したいのは以下の点です。

  • RW610ではBLE MACアドレスはどのように割り当てられますか?
  • カスタムRW610ボード用にユニークなBLEのMACアドレスを設定したりプログラムしたりするにはどうすればいいですか?
  • MACアドレスは外部フラッシュに保存される予定ですか、それともソフトウェアで生成されるのでしょうか?
  • BLE MACアドレスを設定するためにSDKのAPIや基板の設定変更が必要ですか?

ご助言や参考資料などございましたら、大変ありがたく存じます。

よろしくお願いいたします。
プラティシュ。

Re: How to Configure BLE MAC Address on a Custom RW610 Board

こんにちは、

FRDM-RW612には、既にプログラム済みのBDアドレスが付属しています。

カスタムボードの場合、OTPメモリにBDアドレスをプログラムする必要があります。

RW61xアプリケーションノートのキャリブレーション構造を参照してください: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13639.pdf

テスト目的では、静的BDアドレスを使うことができます。例えば、Bluetoothシェルのid-createコマンドを使って作成・選択できます。詳細については、UM11799を参照してください。

よろしくお願いいたします。
ダニエル。

Re: How to Configure BLE MAC Address on a Custom RW610 Board

こんにちは、ダニエルさん。

ご指導とサポートに心から感謝します。

自作のRW610ボード上でテストを行うため、一時的な静的BLEアドレスを実装しました。

ご協力いただき、本当に感謝しています。

よろしくお願いいたします。
プラティシュ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-17-2026 02:37 AM
更新者: