您好,
我的工作台无法成功编译 RTC 示例。您可以在下面的截图中找到基本设置信息。
以下是构建过程中的日志信息:
配置任务已启动...
工作区位于 d:\ABC\rtc
正在加载 Zephyr 默认模块(Zephyr 基础模块(已缓存))。
-- 应用程序:D:/ABC/rtc
-- CMake 版本:3.30.0
-- 找到 Python3:C:/Users/Xpeng/.mcuxpressotools/.mcux-venv-3.12/Scripts/python.exe(找到合适的版本“3.12.12”,最低要求版本为“3.12”)找到的元器件:解释器
缓存文件将写入:D:/ABC/zephyr/zephyr/.cache
-- Zephyr 版本:4.4.1 (D:/ABC/zephyr/zephyr)
-- 已找到西部(找到合适的版本“1.5.0”,最低要求为“0.14.0”)
-- 板:frdm_mcxw72,资格赛选手:mcxw727c
-- 找到主机工具:zephyr 1.0.1 (C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1)
-- 找到工具链:zephyr 1.0.1 (C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1)
-- 找到 Dtc:C:/Users/Xpeng/.mcuxpressotools/dtc-1.6.1/tools/usr/bin/dtc.exe(找到合适的版本“1.6.1”)最低要求为“1.4.6”)
-- 找到 BOARD.dts 文件:D:/ABC/zephyr/zephyr/boards/nxp/frdm_mcxw72/frdm_mcxw72.dts
-- 找到设备树覆盖文件:D:/ABC/rtc/boards/frdm_mcxw72.overlay
-- 生成的 zephyr.dts 文件:D:/ABC/rtc/build/zephyr/zephyr.dts
-- 生成的 pickle 格式 edt 文件:D:/ABC/rtc/build/zephyr/edt.pickle
-- 生成的 devicetree_generated.h:D:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated/zephyr/devicetree_generated.h
正在解析 D:/ABC/zephyr/zephyr/Kconfig
已加载配置“D:/ABC/zephyr/zephyr/boards/nxp/frdm_mcxw72/frdm_mcxw72_defconfig”
合并配置“D:/ABC/rtc/prj.conf”
配置已保存到“D:/ABC/rtc/build/zephyr/.config”
Kconfig 头文件已保存到 'D:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated/zephyr/autoconf.h'
-- 找到 GnuLd:C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1/gnu/arm-zephyr-eabi/arm-zephyr-eabi/bin/ld.bfd.exe(找到版本“2.43.1”)
-- C 编译器标识为 GNU 14.3.0
-- CXX 编译器标识为 GNU 14.3.0
-- 汇编编译器标识为 GNU
-- 找到汇编程序:C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1/gnu/arm-zephyr-eabi/bin/arm-zephyr-eabi-gcc.exe
-- 在 D:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/ 中查找设备 MCXW727C
-- 找到设备文件夹:D:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C
-- 找到 gen_kobject_list:D:/ABC/zephyr/zephyr/scripts/build/gen_kobject_list.py
配置完成(耗时26.9秒)
生成完成(耗时 1.8 秒)
版本文件已写入:D:/ABC/rtc/build
配置完成,返回代码为 0
* 终端将被任务重复使用,按任意键即可关闭。
* 正在执行任务:CMake:版本
工作区位于 d:\ABC\rtc
构建任务已启动……
C:\Users\Xpeng\.mcuxpressotools\cmake-3.30.0-windows-x86_64\bin\cmake.EXE --build D:/ABC/rtc/build --target all --
[1/156] 正在生成 include/generated/zephyr/version.h
-- Zephyr 版本:4.4.1 (D:/ABC/zephyr/zephyr),构建版本:v4.4.1
[2/156] 正在生成 misc/generated/syscalls.json 和 misc/generated/struct_tags.json
[3/156] 正在生成 include/generated/device-api-sections.ld 和 include/generated/device-api-sections.cmake
[4/156] 正在生成 include/generated/zephyr/driver-validation.h
[5/156] 正在生成 include/generated/zephyr/kobj-types-enum.h 和 include/generated/zephyr/otype-to-str.hinclude/generated/zephyr/otype-to-size.h
[6/156] 正在生成 include/generated/zephyr/syscall_dispatch.c、include/generated/zephyr/syscall_exports_llext.c,syscall_weakdefs_llext.c,包含/generated/zephyr/syscall_list.h
[7/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/heap/CMakeFiles/heap_constants.dir/heap_constants.c.obj
[8/156] 正在生成 ../../include/generated/zephyr/heap_constants.h
[9/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/offsets.dir/arch/arm/core/offsets/offsets.c.obj
[10/156] 正在生成 include/generated/zephyr/offsets.h
[11/156] 正在构建 C 对象 zephyr/arch/common/CMakeFiles/isr_tables.dir/isr_tables.c.obj
[12/156] 正在构建 C 对象 CMakeFiles/app.dir/src/main.c.obj
[13/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/cbprintf_packaged.c.obj
[14/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/libc/validate_libc.c.obj
[15/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/printk.c.obj
[16/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/sem.c.obj
[17/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/thread_entry.c.obj
[18/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/heap/heap.c.obj
[19/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/clock.c.obj
[20/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/dec.c.obj
[21/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/hex.c.obj
[22/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/cbprintf_complete.c.obj
[23/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/set.c.obj
[24/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/timeutil.c.obj
[25/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/bitmask.c.obj
[26/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/assert.c.obj
[27/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/misc/generated/configs.c.obj
[28/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/last_section_id.c.obj
[29/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/rb.c.obj
[30/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/ring_buffer.c.obj
[31/156] 正在构建 ASM 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/soc/nxp/mcx/mcxw/mcxw7xx/mcxw72_platform_init.S.obj
[32/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/getopt/getopt.c.obj
[33/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/bitarray.c.obj
[34/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/getopt/getopt_common.c.obj
[35/156] 正在构建 C 对象 zephyr/arch/common/CMakeFiles/arch__common.dir/init.c.obj
[36/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/soc/nxp/mcx/mcxw/mcxw7xx/soc.c.obj
[37/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/subsys/mem_mgmt/mem_attr.c.obj
[38/156] 正在构建 C 对象 zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/subsys/tracing/tracing_none.c.obj
[39/156] 正在构建 C 对象 zephyr/arch/common/CMakeFiles/arch__common.dir/sw_isr_common.c.obj
[40/156] 正在构建汇编对象 zephyr/arch/arch/arm/core/CMakeFiles/arch __arm__ core.dir/nmi_on_reset.S.obj
[41/156] 正在构建 C 对象 zephyr/arch/common/CMakeFiles/arch__common.dir/xip.c.obj
[42/156] 构建 ASM 对象 zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/fault_s.S.obj
[43/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/arm/core/CMakeFiles/arch __arm__ core.dir/fatal.c.obj
[44/156] 正在生成 linker_zephyr_pre0.cmd
[45/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/arm/core/CMakeFiles/arch __arm__ core.dir/nmi.c.obj
[46/156] 正在构建 ASM 对象 zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/reset.S.obj
[47/156] 正在构建 C 对象 zephyr/arch/arch/arm/core/CMakeFiles/arch __arm__ core.dir/tls.c.obj
[48/156] 构建 ASM 对象 zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/vector_table.S.obj
[49/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/fpu.c.obj
[50/156] 链接 C 静态库 zephyr\arch\common\libisr_tables.a
[51/156] 正在构建 ASM 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/svc.S.obj
[52/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/scb.c.obj
[53/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/fault.c.obj
[54/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/prep_c.c.obj
[55/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/irq_manage.c.obj
[56/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/thread.c.obj
[57/156] 正在构建 ASM 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/swap_helper.S.obj
[58/156] 构建 ASM 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/__aeabi_read_tp.S.obj
[59/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/cpu_idle.c.obj
[60/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/exc_exit.c.obj
[61/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/irq_init.c.obj
[62/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/thread_abort.c.obj
[63/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m.dir/isr_wrapper.c.obj
[64/156] 正在构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/mpu/CMakeFiles/arch __arm__ core__mpu.dir/arm_core_mpu.c.obj
[65/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/cmse/CMakeFiles/arch __arm__ core__cortex_m__cmse.dir/arm_core_cmse.c.obj
[66/156] 正在构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/mpu/CMakeFiles/arch __arm__ core__mpu.dir/arm_mpu_regions.c.obj
[67/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib __libc__ picolibc.dir/assert.c.obj
[68/156] 构建 C 对象 zephyr/arch/arch/Arm/core/mpu/CMakeFiles/arch __arm__ core__mpu.dir/arm_mpu.c.obj
[69/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib __libc__ picolibc.dir/cbprintf.c.obj
[70/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib __libc__ picolibc.dir/chk_fail.c.obj
[71/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib __libc__ picolibc.dir/errno_wrap.c.obj
[72/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib __libc__ picolibc.dir/exit.c.obj
[73/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/libc/common/CMakeFiles/lib __libc__ common.dir/source/time/time.c.obj
[74/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib __libc__ picolibc.dir/locks.c.obj
[75/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/posix/c_lib_ext/CMakeFiles/lib __posix__ c_lib_ext.dir/fnmatch.c.obj
[76/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/libc/common/CMakeFiles/lib __libc__ common.dir/source/stdlib/abort.c.obj
[77/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib __libc__ picolibc.dir/stdio.c.obj
[78/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/libc/common/CMakeFiles/lib __libc__ common.dir/source/stdlib/malloc.c.obj
[79/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/posix/c_lib_ext/CMakeFiles/lib __posix__ c_lib_ext.dir/getentropy.c.obj
[80/156] 正在构建 C 对象 zephyr/lib/posix/c_lib_ext/CMakeFiles/lib __posix__ c_lib_ext.dir/getopt_shim.c.obj
[81/156] 正在构建 C 对象 zephyr/drivers/clock_control/CMakeFiles/drivers__clock_control.dir/clock_control_mcux_scg_k4.c.obj
[82/156] 正在构建 C 对象 zephyr/drivers/console/CMakeFiles/drivers__console.dir/uart_console.c.obj
[83/156] 构建 C 对象 zephyr/drivers/pinctrl/CMakeFiles/drivers __pinctrl.dir/common.c.obj
[84/156] Building C object zephyr/drivers/gpio/CMakeFiles/drivers__ gpio.dir/gpio_mcux.c.obj
[85/156] 正在构建 C 对象 zephyr/drivers/pinctrl/CMakeFiles/drivers__pinctrl.dir/pinctrl_nxp_port.c.obj
[86/156] 正在构建 C 对象 zephyr/drivers/rtc/CMakeFiles/drivers__rtc.dir/rtc_utils.c.obj
[87/156] 正在构建 C 对象 zephyr/drivers/serial/CMakeFiles/drivers__serial.dir/uart_mcux_lpuart.c.obj
[88/156] 正在构建 C 对象模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/common/fsl_common.c.obj
[89/156] 正在构建 C 对象 zephyr/drivers/timer/CMakeFiles/drivers__timer.dir/sys_clock_init.c.obj
[90/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/common/fsl_common_Arm.c.obj
[91/156] 正在构建 C 对象 zephyr/drivers/timer/CMakeFiles/drivers__timer.dir/mcux_lptmr_timer.c.obj
[92/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/ccm32k/fsl_ccm32k.c.obj
[93/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/cmc/fsl_cmc.c.obj
[94/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/elemu/fsl_elemu.c.obj
[95/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/lptmr/fsl_lptmr.c.obj
[96/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/vbat/fsl_vbat.c.obj
[97/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C/system_MCXW727C_cm33_core0.c.obj
[98/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/lpuart/fsl_lpuart.c.obj
[99/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/wuu/fsl_wuu.c.obj
[100/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/spc/fsl_spc.c.obj
[101/156] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C/drivers/fsl_clock.c.obj
[102/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/main_weak.c.obj
[103/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/banner.c.obj
[104/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/busy_wait.c.obj
[105/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/device.c.obj
[106/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/version.c.obj
[107/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/errno.c.obj
[108/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/fatal.c.obj
[109/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/init.c.obj
[110/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/kheap.c.obj
[111/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/mem_slab.c.obj
[112/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/float.c.obj
[113/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/idle.c.obj
[114/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/mailbox.c.obj
[115/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/mutex.c.obj
[116/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/msg_q.c.obj
[117/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/queue.c.obj
[118/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/sem.c.obj
[119/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/system_work_q.c.obj
[120/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/stack.c.obj
[121/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/condvar.c.obj
[122/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/work.c.obj
[123/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/thread.c.obj
[124/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/pipe.c.obj
[125/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/timeslicing.c.obj
[126/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/timeout.c.obj
[127/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/sched.c.obj
[128/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/timer.c.obj
[129/156] 正在构建 C 设备 zephyr/CMakeFiles/zephyr_pre0.dir/misc/empty_file.c.obj
[130/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/dynamic_disabled.c.obj
[131/156] 正在构建 C 设备 zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/mempool.c.obj
[132/156] 链接 C 静态库 app\libapp.a
[133/156] 链接 C 静态库 zephyr\libzephyr.a
[134/156] 链接 C 静态库 zephyr\arch\common\libarch __common.a
[135/156] Linking C static library zephyr\arch\arch\arm\core\libarch__ arm__core.a
[136/156] 链接 C 静态库 zephyr\arch\arch\arm\core\cortex_m\cmse\libarch __arm__ core__cortex_m __cmse.a
[137/156] Linking C static library zephyr\arch\arch\arm\core\mpu\libarch__ arm __core__ mpu.a
[138/156] 链接 C 静态库 zephyr\arch\arch\arm\core\cortex_m\libarch __arm__ core__cortex_m.a
[139/156] 链接 C 静态库 zephyr\lib\libc\common\liblib __libc__ common.a
[140/156] 链接 C 静态库 zephyr\lib\posix\c_lib_ext\liblib __posix__ c_lib_ext.a
[141/156] 链接 C 静态库 zephyr\drivers\clock_control\libdrivers__clock_control.a
[142/156] 链接 C 静态库 zephyr\lib\libc\picolibc\liblib __libc__ picolibc.a
[143/156] 链接 C 静态库 zephyr\drivers\console\libdrivers __console.a
[144/156] Linking C static library zephyr\drivers\gpio\libdrivers__ gpio.a
[145/156] 链接 C 静态库 zephyr\drivers\pinctrl\libdrivers __pinctrl.a
[146/156] Linking C static library zephyr\drivers\serial\libdrivers__ serial.a
[147/156] 链接 C 静态库 zephyr\drivers\rtc\libdrivers __rtc.a
[148/156] Linking C static library zephyr\drivers\timer\libdrivers__ timer.a
[149/156] 链接 C 静态库 modules\hal_nxp\libmodules__hal_nxp.a
[150/156] 链接 C 静态库 zephyr\kernel\libkernel.a
[151/156] 链接 C 可执行文件 zephyr\zephyr_pre0.elf
失败:zephyr/zephyr_pre0.elf zephyr/zephyr_pre0.map D:/ABC/rtc/build/zephyr/zephyr_pre0.map
C:\Windows\system32\cmd.exe /C "cd .&& C:\Users\Xpeng\zephyr-sdk-1.0.1\gnu\arm-zephyr-eabi\bin\arm-zephyr-eabi-gcc.exe -gdwarf-4 -Os zephyr/CMakeFiles/zephyr_pre0.dir/misc/empty_file.c.obj -o zephyr\zephyr_pre0.elf zephyr/CMakeFiles/offsets.dir/./arch/arm/core/offsets/offsets.c.obj -T zephyr/linker_zephyr_pre0.cmd -Wl,-Map,D:/ABC/rtc/build/zephyr/zephyr_pre0.map -Wl,--whole-archive app/libapp.azephyr/libzephyr.azephyr/arch/common/libarch __common.a zephyr/arch/arch/arm/core/libarch__ arm__core.azephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/libarch __arm__ core__cortex_m.azephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/cmse/libarch __arm__ core__cortex_m __cmse.a zephyr/arch/arch/arm/core/mpu/libarch__ arm __core__ mpu.azephyr/lib/libc/picolibc/liblib __libc__ picolibc.azephyr/lib/libc/common/liblib __libc__ common.azephyr/lib/posix/c_lib_ext/liblib __posix__ c_lib_ext.azephyr/drivers/clock_control/libdrivers__clock_control.azephyr/drivers/console/libdrivers __console.a zephyr/drivers/gpio/libdrivers__ gpio.azephyr/drivers/pinctrl/libdrivers __pinctrl.a zephyr/drivers/rtc/libdrivers__ rtc.azephyr/drivers/serial/libdrivers __serial.a zephyr/drivers/timer/libdrivers__ timer.amodules/hal_nxp/libmodules__hal_nxp.a-Wl,--no-whole-archive zephyr/kernel/libkernel.a -LD:/ABC/rtc/build/zephyr zephyr/arch/common/libisr_tables.a-fuse-ld=bfd -mcpu=cortex-m33 -mthumb -mabi=aapcs -mfp16-format=ieee -mtp=soft -Wl,--gc-sections -Wl,--build-id=none -Wl,--sort-common=descending -Wl,--sort-section=alignment -Wl,-u,_OffsetAbsSyms -Wl,-u,_ConfigAbsSyms -nostdlib -static -znoexecstack -Wl,-X -Wl,-N -Wl,--orphan-handling=warn -Wl,-no-pie -Wl,--undefined=_sw_isr_table -Wl,--undefined=_irq_vector_table -specs=picolibc.specs -DPICOLIBC_LONG_LONG_PRINTF_SCANF -L"C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1/gnu/arm-zephyr-eabi/bin/../lib/gcc/arm-zephyr-eabi/14.3.0/thumb/v8-m.main/nofp/space"-lc -lgcc && C:\Windows\system32\cmd.exe /C "cd /DD:\ABC\rtc\build\zephyr && C:\Users\Xpeng\.mcuxpressotools\cmake-3.30.0-windows-x86_64\bin\cmake.exe -E true""
C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1/gnu/arm-zephyr-eabi/bin/../lib/gcc/arm-zephyr-eabi/14.3.0/../../../../arm-zephyr-eabi/bin/ld.bfd.exe:app/libapp.a(main.c.obj): 在函数 `k_sleep` 中:
D:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated/zephyr/syscalls/kernel.h:185:(.text.main+0x94):未定义对“__device_dts_ord_92”的引用
collect2.exe:错误:ld 返回 1 退出状态
ninja:版本停止:子命令失败。
构建完成,但出现错误。
* 终端进程终止,退出代码为:1。
* 终端将被任务重复使用,按任意键即可关闭。
非常感谢您帮忙检查这个问题。
你好 RomanVR,
示例: zephyr/samples/drivers/counter/alarm运行良好,但即使我创建的 overlay 文件与快照中的相同, RTC 示例在构建过程中仍然存在问题。
以下是构建过程中出现的关键错误信息,它应该能帮助您解决问题。非常感谢!
[5/64] 正在构建 C 对象 zephyr/drivers/rtc/CMakeFiles/drivers__rtc.dir/rtc_counter.c.obj
失败:zephyr/drivers/rtc/CMakeFiles/drivers__rtc.dir/rtc_counter.c.obj
C:\Users\Xpeng\zephyr-sdk-1.0.1\gnu\arm-zephyr-eabi\bin\arm-zephyr-eabi-gcc.exe -DCPU_MCXW727CMFTA_cm33_core0 -DKERNEL -DK_HEAP_MEM_POOL_SIZE=0 -DNDEBUG -DPICOLIBC_LONG_LONG_PRINTF_SCANF -D_POSIX_THREAD_SAFE_FUNCTIONS=200809L -D__LINUX_ERRNO_EXTENSIONS __ -D__ PROGRAM_START -D__ZEPHYR_SUPERVISOR __ -D__ ZEPHYR__=1 -ID:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated/zephyr -ID:/ABC/zephyr/zephyr/include -ID:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated -ID:/ABC/zephyr/zephyr/soc/nxp/mcx -ID:/ABC/zephyr/zephyr/lib/libc/picolibc/include -ID:/ABC/zephyr/zephyr/lib/posix/c_lib_ext/getopt -ID:/ABC/zephyr/zephyr/soc/nxp/mcx/mcxw/mcxw7xx/.-ID:/ABC/zephyr/zephyr/soc/nxp/mcx/../common -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/cmsis_6/CMSIS/Core/Include -ID:/ABC/zephyr/zephyr/modules/cmsis_6/.-ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/common -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/ccm32k -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/cmc -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/elemu -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/lptmr -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/lpuart -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/port -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/rtc -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/spc -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/vbat -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/wuu -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/periph3 -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C/drivers -isystem D:/ABC/zephyr/zephyr/lib/libc/common/include -Wshadow -fno-strict-aliasing -Os -imacros D:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated/zephyr/autoconf.h -fno-printf-return-value -fno-common -g -gdwarf-4 -fdiagnostics-color=always -mcpu=cortex-m33 -mthumb -mabi=aapcs -mfp16-format=ieee -mtp=soft --sysroot=C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1/gnu/arm-zephyr-eabi/arm-zephyr-eabi -imacros D:/ABC/zephyr/zephyr/include/zephyr/toolchain/zephyr_stdint.h -Wall -Wformat -Wformat-security -Wno-format-zero-length -Wdouble-promotion -Wno-pointer-sign -Wpointer-arith -Wexpansion-to-defined -Wno-unused-but-set-variable -Werror=implicit-int -fno-pic -fno-pie -fno-asynchronous-unwind-tables -ftls-model=local-exec -fno-reorder-functions --param=min-pagesize=0 -fno-defer-pop -fmacro-prefix-map=D:/ABC/rtc=CMAKE_SOURCE_DIR -fmacro-prefix-map=D:/ABC/zephyr/zephyr=ZEPHYR_BASE -fmacro-prefix-map=D:/ABC/zephyr=WEST_TOPDIR -ffunction-sections -fdata-sections -mcmse -specs=picolibc.specs -std=c17 -MD -MT zephyr/drivers/rtc/CMakeFiles/drivers__rtc.dir/rtc_counter.c.obj -MF zephyr\drivers\rtc\CMakeFiles\drivers__rtc.dir\rtc_counter.c.obj.d-o zephyr/drivers/rtc/CMakeFiles/drivers__rtc.dir/rtc_counter.c.obj -c D:/ABC/zephyr/zephyr/drivers/rtc/rtc_counter.c
从 D:/ABC/zephyr/zephyr/include/zephyr/toolchain.h:52 包含的文件,
来自 D:/ABC/zephyr/zephyr/include/zephyr/kernel_includes.h:23,
来自 D:/ABC/zephyr/zephyr/include/zephyr/kernel.h:17,
来自 D:/ABC/zephyr/zephyr/include/zephyr/drivers/rtc.h:26,
来自 D:/ABC/zephyr/zephyr/drivers/rtc/rtc_counter.c:9:
D:/ABC/zephyr/zephyr/include/zephyr/toolchain/gcc.h:87:36:错误:静态断言失败:“RTC 初始化优先级必须大于计数器”
87 | #define BUILD_ASSERT(EXPR, MSG...) _Static_assert((EXPR), "" MSG)
| ^~~~~~~~~~~~~~
D:/ABC/zephyr/zephyr/drivers/rtc/rtc_counter.c:684:1: 注意:在宏“BUILD_ASSERT”的展开中
684 | BUILD_ASSERT(CONFIG_RTC_INIT_PRIORITY > CONFIG_COUNTER_INIT_PRIORITY,
| ^~~~~~~~~~~~
[6/64] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C/drivers/fsl_clock.c.obj
[7/64] 正在构建 C 目标模块 modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/spc/fsl_spc.c.obj
你好@anliu114036 ,希望你一切都好。
当前MCXW72的RTC驱动程序实现旨在与counter.h配合使用。Zephyr库。考虑到这一点,我建议使用以下示例测试 RTC 功能: zephyr/samples/drivers/counter/alarm 。如下图所示:
该项目模板将把 RTC 配置为具有报警功能的计数器。为了进行测试,请在/boards文件夹中创建一个名为 [frdm_mcxw72.overlay] 的覆盖文件。并将以下内容添加到文件中:
/ {
aliases {
rtc=&rtc;
};
};
&rtc{
status = "okay";
counter_rtc: counter_rtc {
status = "okay";
};
};
请告诉我这些修改是否对您的开发有所帮助。
你好@anliu114036 ,
要使 RTC 示例正确构建,您必须将以下设置添加到prj.conf文件中:
CONFIG_RTC_INIT_PRIORITY=70
请告诉我这是否对您有效。
你好@anliu114036 ,
请将该设置添加到名为prj.conf的文件中。因为将其添加到名为frdm_mcxw72.conf的创建文件中,Zephyr 版本系统不会像处理 overlay 文件那样自动获取它。
请告诉我这是否有帮助。
你好 RomanVR,
我已经添加了包含该设置的 prj.conf 文件。
CONFIG_RTC_INIT_PRIORITY=70
但它仍然无法通过构建,错误提示信息也相同,您可以在附件中找到完整的构建日志。希望这能有助于找到问题所在。
顺祝商祺!
嗨@anliu114036 ,很高兴得知你已经成功构建了示例。
关于实时时钟 (RTC) 功能,目前 Zephyr 的 RTC 驱动程序 (rtc.h) 与我们用于 MCXW72 RTC 节点的底层驱动程序 (counter_mcux_rtc.c) 不兼容,因此 W72 的 RTC 应通过counter.h来使用。由于 API 与底层驱动程序中定义的 API 兼容,因此该驱动程序是可行的。
我之前分享的闹钟示例(zephyr/samples/drivers/counter/alarm)演示了我们 RTC 驱动程序的全部当前功能。
请告诉我这些信息是否解答了您的疑问。
你好 RomanVR,
在 prj.conf 文件中添加设置后,问题解决了,谢谢你的帮助!
但是仍然存在一个问题,就是当我把镜像刷入EVK后,RTC功能似乎仍然无法正常工作,因为打印出来的时间信息没有变化。
能否帮忙查一下?非常感谢!