PNEV5180B 2.0 PN5180の回路図はAltium形式で入手可能ですか?
また、PCBも役立つだろう。主にNFCアンテナのために。
PN5180を使用したいので、できるだけ早く稼働させたいと考えています。
こんにちは、 @David-Lightbug さん。
あなたの調子が良いといいのですが。
申し訳ありませんが、PN5180の設計ファイルは利用できません。PN5180評価ボードのクイックスタートガイドを参照すると良いかもしれません。そこには関連する回路図の写真がいくつか載っています。また、 PN5180アンテナ設計もご参照ください。
可能であれば、PN5190 |ペイメント用NFCフロントエンドを検討することをお勧めします。以下の設計ファイルがPNEV5190BPに関連するものがあります:
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。
こんにちは、
PN5190向けの NFCリーダーライブラリ を提供しています。このライブラリは、NXPのポートフォリオにあるLPC1769やKinetis K82など一部のホストMCU向けに設計されています。サードパーティプラットフォームへの移植は私たちのサポート外であり、完全に**お客様**で行う必要があります。以下の記事を参照し、ポーティングの参考資料として活用してください:
- NFCリーダーライブラリの i.MX RT1050への移植- NXPコミュニティ
PN5190の利用可能な設計ファイルは、BGAパッケージを埋め込む開発ボード(PNEV5190BP)に基づいています。VFLGA40パッケージの**リファレンス・デザイン**も存在します: モジュールボードPN5190 HVQFN**デザイン**ファイル;しかし、このファイルの目的は、この特定の**パッケージ**に必要な接続を示すことです。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。
こんにちは、
迅速なご返信ありがとうございます。
PN5190を使用するように変更します。
コードはPN5180と互換性がありますか?質問の理由は、PN5180用のArduinoライブラリがあるのにPN5180にはないと気づいたからです。
リブレアはありますか?私たちはただ早く製品を始めたいだけです。ボードの設計は2週間以内に完成する見込みです。
よろしくお願いします。
こんにちは、
Altiumの回路図を見ると、すべてBGAパッケージのようです。PNEV5190M(CCT図のBGAパッケージ)とBGAもPNEV5190BPです。
評価ボードのマニュアルを見つけましたが、QFNパッケージは表示されているPNEV5180B Altiumファイルは含まれていません。
助けてくれないか?