2394778_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2394778_zh-CN

2394778_zh-CN

S32DS 3.6.7 RTD 7.0.1 P02 HSE 代码生成错误

我正在尝试使用S32DS 3.6.7S32K358生成与 HSE 相关的 RTD 代码,但我遇到了一个问题。

首先,我按以下顺序安装了以下更新站点:

  • SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip
  • SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zip

安装状态如下图所示。

wodudwo_1-1784020530765.pngwodudwo_1-1784020530765.png

wodudwo_0-1784020518071.pngwodudwo_0-1784020518071.png


接下来,我通过选择下面显示的 SDK 创建了一个新项目。

wodudwo_2-1784020561794.pngwodudwo_2-1784020561794.png


然后,我在配置工具中添加了BaseNXPHse组件,如下所示。

wodudwo_3-1784020582815.pngwodudwo_3-1784020582815.png


但是,出现以下验证错误:

Issue: Hse is not found in the toolchain/IDE project. The project will not compile!
Level: Error
Type: Validation
Tool: Toolchain/IDE project
Origin: Peripherals
Target: Toolchain/IDE project: M7_0_0
Resource: platform.driver.Hse

我该如何解决这个问题并成功生成与 HSE 相关的 RTD 代码?

Re: S32DS 3.6.7 RTD 7.0.1 P02 HSE code generation error

你好,
我尝试安装了以下软件包后生成代码,但仍然遇到同样的验证错误。

wodudwo_1-1784074948979.pngwodudwo_1-1784074948979.png

wodudwo_2-1784074960671.pngwodudwo_2-1784074960671.png

wodudwo_3-1784074969264.pngwodudwo_3-1784074969264.png

wodudwo_0-1784074933867.pngwodudwo_0-1784074933867.png


按照您的建议,我首先卸载了所有与RTD相关的扩展程序,然后只安装了以下软件包:

- SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zip

安装状态如下所示。

wodudwo_4-1784075002029.pngwodudwo_4-1784075002029.png

wodudwo_5-1784075010124.pngwodudwo_5-1784075010124.png


但是,这样做之后,我在创建新项目时就无法再选择任何 SDK 了,如下图所示。

wodudwo_6-1784075045680.pngwodudwo_6-1784075045680.png


我应该如何解决这个问题?

Re: S32DS 3.6.7 RTD 7.0.1 P02 HSE code generation error

@wodudwo

为了验证是否缺少软件包,请将您 IDE 中安装的软件包与下图所示的软件包进行比较?

VaneB_0-1784059529950.pngVaneB_0-1784059529950.png

此外,我们来尝试卸载所有与 S32K3 RTD 相关的软件包,然后只重新安装名称中包含“P02”的软件包。


BR,VaneB

Re: S32DS 3.6.7 RTD 7.0.1 P02 HSE code generation error

@wodudwo

我认为安装步骤中可能缺少某个步骤。以下是我成功安装软件包的步骤:

由于您已经安装了一些软件包,我建议您首先卸载所有与 S32K3 设备 RTD 相关的软件包,包括 S32K3 和 S32M 设备的 S32 配置工具 R1.8 NPI 数据包,因为这些软件包依赖于 RTD 软件包。

- 添加以下更新站点:

  • SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip
  • SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zip
  • SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite_updated_D20260630.zip

- 选择并安装名称中包含 P02 的软件包。允许 S32DS 自动选择并安装安装所需的任何其他依赖软件包。

- 等待安装成功完成,并允许 S32DS 重新启动。

- 重启后,选择并安装所有适用于 S32K3 和 S32M 设备的 S32 配置工具 R1.8 NPI 数据包组件。再次允许 S32DS 自动选择任何所需的依赖项。

- 等待安装成功完成,然后让 S32DS 再次重新启动。

按照这些步骤操作后,我的 IDE 中最终安装了六个 RTD 7.0.1 软件包(包括 P02)。通过这种设置,我可以将 HSE 驱动程序添加到我的项目中,而不会出现任何问题。

VaneB_0-1784154210318.pngVaneB_0-1784154210318.png

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-16-2026 03:29 AM
更新人: