2394729_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2394729_zh-CN

2394729_zh-CN

KW47 扩展广告

您好,

我使用的 SDK 版本是 26.06。

该例程为 kw47loc_loc_reader_freertos。

#define gAppIsPeripheral_d                   1U
 
经查明,调用 BluetoothLEHost_StartExtAdvertising 的返回值为 4(gBleFeatureNotSupported_c)
我想使用扩展广告。请给予我支持。
 
谢谢您!
 
Re: KW47 extended advertising

你好,
希望你一切都好。


您对示例中做了哪些修改?要在应用程序中配置扩展广告,首先需要使用 Gap_SetExtAdvertisingParameters 设置扩展广告参数,然后调用 Gap_SetExtAdvertisingData 设置广告数据。

完整的设置步骤和参数详情,请参阅本指南:扩展广告 — MCUXpresso SDK 文档

 

希望这能帮到你!

此致,
安娜·索菲亚。

Re: KW47 extended advertising

您好,

我使用的 SDK 版本是 26.06。导入的例程是 kw47loc_loc_reader_freertos。将该例程中 gAppIsPeripheral_d 的宏定义修改为 1,同时在 BluetoothLEHost_AppInit 函数中添加 BleApp_Start();其他部分未做任何修改。

经查明,调用 BluetoothLEHost_StartExtAdvertising 的返回值为 4(gBleFeatureNotSupported_c)
wjw2026_1-1784164794603.png
wjw2026_0-1784164779249.png
 
谢谢您!
Re: KW47 extended advertising

你好@wjw2026

请问您是否能够按照《扩展广告指南》中的步骤进行操作?扩展广告的外围设备配置涉及几个必要的步骤,验证这些设置可能有助于解决您观察到的问题。


此致,
安娜·索菲亚。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: