2394655_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2394655_ja-JP

2394655_ja-JP

PF53を0.8V出力するように設定するにはどうすればよいですか?

こんにちは、

私の設計では、S32G399、MVR5510AMDALES、およびMPF5302AMDA0ESを使用しています。

データシートによると、MPF5302AMDA0ESはプログラム不要のデバイスです。MPF5302AMDA0ESからS32G399コアへ0.8Vを出力するように設定するにはどうすればよいですか?供給側はそれを利用する。

当初はJTAG経由でS32G399をプログラムし、S32G399がMPF5302AMDA0ESをIIC経由で0.8Vを出力するように設定できるようにしたかったのですが、S32G399コアには0.8Vが供給されていません。JTAG経由で電源を接続できません。これは悪循環のようです。

MichaelTao_0-1784009570077.pngMichaelTao_0-1784009570077.png


Re: PF53如何配置输出0.8Vはい、ありがとうございます。新しいページにもう一度投稿します。Re: PF53如何配置输出0.8V

こんにちは、 @MichaelTao

こんにちは、一般的に言って

1. エンジニアリング開発段階では、お客様はNXP GUIとソケット式評価ボードを使用してOTPエミュレーション/プログラミングを実行できます(これはS32Gで使用できます)。
2.量産段階で使用されるカスタムOTPについては、NXPの販売チャネル/代理店にお問い合わせください。量産OTPのプログラミングは、NXPまたは推奨する第三者が行う必要があります。

このフォーラムは主にS32G本体に関する問題を取り扱っているため、確認のためにさらに詳しい情報が必要な場合は、以下のフォーラムにご投稿ください。そちらでは、専任の製品サポートエンジニアがサポートを提供いたします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。


BR

チェイン


BR

チェイン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-15-2026 03:30 AM
Updated by: