2394632_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2394632_ja-JP

2394632_ja-JP

[i.MX95/AAOS16]ブリングアップ支援

ハードウェア: i.MX95 15x15

SW: AAOS16_1.3.0


ほぼすべてのファイルにパッチを適用しました。

しかし、カーネル起動の問題は依然として残っている。


リチャード・キムのサポートが必要です。

Re: [i.MX95/AAOS16] Bringup support

こんにちは、 @Jaeheon-Sim_Mobis さん


改訂版ガイドラインを添付いたしましたのでご確認ください。

また、パッチされたすべてのファイルを正しいディレクトリ構造で添付しているので、ソースツリーで直接上書きできるようにしています。


よろしくお願いします。

Re: [i.MX95/AAOS16] Bringup supportこれは15x15サイズのFRDM-MX95にも使えますか?Re: [i.MX95/AAOS16] Bringup support

いいえ、それらのパッチはi.MX95 15x15 EVKをベースにしたカスタムボード用です。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: