我知道在使用 MCUXpresso SDK 创建示例时,我们可以配置内存。但是我已经创建了示例,并且更改了该示例中的许多文件,现在我想更改示例的内存配置(由于更改的文件数量非常大,我无法创建新示例、设置内存并再次更改文件)。
创建示例后是否可以配置内存配置?如何配置?谢谢。
我找到了这个方法:右键单击项目=>属性 => C/C++ 版本 => MCU 设置。这样对吗?
嗨@nnxxpp ,
感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注!
是的,SDK 示例创建完成后,可以更改内存配置。无需重新创建该项目。
更新内存配置后,请清理并重新构建项目,并验证生成的链接器脚本和映射文件。
这适用于项目使用 MCUXpresso 管理的链接器脚本的情况。如果使用自定义.ld文件,请直接修改该链接器脚本。
此外,我还想提一下IDE提供的图像查看窗口,它可以让您轻松检查生成的图像布局是否符合您的要求:
此致,
加文
是的,谢谢,现在我不用重新创建项目就能配置内存了。