MCUXpresso SDKからサンプルを作成する際にメモリ設定ができることは知っています。しかしサンプルを作成し、このサンプルの多くのファイルを変更したので、今度はサンプルのメモリ設定を変更したいと思っています(変更されたファイル数が非常に多いため、サンプルを新しく作成し、メモリを設定し、再度ファイルを変更することはできません)。
サンプル作成後にメモリ設定を設定できるのか、またどのように設定できますか?ありがとう。
この方法を見つけました 。右クリックしてProject =>プロパティ→C/C++ビルド→MCU設定。それで合っていますか?
こんにちは、 @nnxxpp さん。
NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!
はい、SDKの例が作成された後にメモリ構成を変更することは可能です。プロジェクトを再作成する必要はありません。
メモリ構成を更新した後、プロジェクトをクリーンアップして再ビルドし、生成されたリンカースクリプトとマップファイルを確認してください。
これは、プロジェクトがMCUXpressoマネージドリンカースクリプトを使用している場合に適用されます。カスタムの.ldファイルを使用する場合は、そのリンカースクリプトを直接変更してください。
さらに、IDEが提供する画像ビューウィンドウについても触れておきたいです。これにより、生成画像のレイアウトがご要望に合っているかどうかを簡単に確認できます。
よろしくお願いします、
ギャビン
はい。ありがとうございます。これでプロジェクトを再作成せずにメモリを設定できるようになりました。