2394463_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2394463_zh-CN

2394463_zh-CN

LS1088A 上的 DDRv 工具存在问题

您好,我正在尝试在基于 LS1088A SoC 的定制板上验证一种新型 DDR4 SO-DIMM,但我遇到了 DDRv 问题。我之前已经验证过其他几款DDR4内存,没有遇到任何问题。

我正在尝试验证的新型 DDR 芯片是来自 Memphis 的 IMM2G72D4SOD8AG-B075I。它的速度等级为 2,666,但我们希望它的运行速度为 2,100 MT/s。我创建了一个新的 QorQ 配置项目,并通过 SPD 成功读取了 DDR 配置。然而,第一步(时钟居中)在“自动搜索和检测写入均衡起始值”部分始终以 0.04% 的失败率失败。

在测试结果摘要中,我看到测试失败,原因是:“DDR接口故障并非由WRLVL_START值引起,请检查板上的硬件问题。

在“日志”部分,我看到以下信息:

################## ## Result for: wrlvl_searcher ## ## ## Run  1 ## ####################################
 
测试结果:[
============================================================
已更新:WRLVL_CNTL = 0x86550605,WRLVL_CNTL_2 = 0x00000000,WRLVL_CNTL_3 = 0x00000000,SDRAM_CLK_CNTL = 0x02800000
 
 
============================================================
已更新:WRLVL_CNTL = 0x86550607,WRLVL_CNTL_2 = 0x09060C0F,WRLVL_CNTL_3 = 0x0E110B0E,SDRAM_CLK_CNTL = 0x02800000
 
 
============================================================
已更新:WRLVL_CNTL = 0x86550607,WRLVL_CNTL_2 = 0x09050C0F,WRLVL_CNTL_3 = 0x1611130E,SDRAM_CLK_CNTL = 0x02800000
 
 
DDR接口故障并非由于WRLVL_START值的问题,请检查主板上的硬件问题。
测试失败!
{{DDR interface is failing due to an issue other than WRLVL_START values, please investigate HW issues on the board.}}
 
 
错误捕获寄存器:
0xE20, 0x00000000 0xE24, 0x00000000 0xE28, 0x00000000 0xE40, 0x00000080
0xE44, 0x00000000 0xE48, 0x0000001D 0xE4C, 0x00000000 0xE50, 0x00000000
0xE54, 0x00000000 0xE58, 0x00010000
 
 
倾倒:
0xF00, 0x00000000 0xF04, 0x00001002 0xF08, 0x0000000A 0xF0C, 0x14000C20
0xF10, 0x00000000 0xF14, 0x00000000 0xF18, 0x00000000 0xF1C, 0x00000000
0xF20, 0x00000000 0xF24, 0x2F003500 0xF28, 0x2A003600 0xF2C, 0x3E004A00
0xF30, 0x44004600 0xF34, 0x3A007000 0xF38, 0x00000000 0xF3C, 0x00000000
0xF40, 0x00000000 0xF44, 0x00000000 0xF48, 0x00000001 0xF4C, 0x94000000
0xF50, 0x0F001300 0xF54, 0x0C001800 0xF58, 0x1F002C00 0xF5C, 0x22002700
0xF60, 0x1C000000 0xF64, 0x00009000 0xF68, 0x00000020 0xF6C, 0x00000000
0xF70, 0x0060007B 0xF74, 0x00000000 0xF78, 0x00000000 0xF7C, 0x00000000
0xF80, 0x00000000 0xF84, 0x00000000 0xF88, 0x00000000 0xF8C, 0x00000000
0xF90, 0x00000000 0xF94, 0x80000000 0xF98, 0x00000000 0xF9C, 0x29002B00
0xFA0, 0x2B002B00 0xFA4, 0x27002D00 0xFA8, 0x28002E00 0xFAC, 0x27000000
0xFB0, 0x10000003 0xFB4, 0x42344241 0xFB8, 0x40334332 0xFBC, 0x43404150
0xFC0, 0x00004133 0xFC4, 0x44424444 0xFC8, 0x44415134 0xFCC, 0x51414251
0xFD0, 0x42414241 0xFD4, 0x50434252 0xFD8, 0x50444342 0xFDC, 0x42413444
0xFE0, 0x43514340 0xFE4, 0x44424444 0xFE8, 0x42514441 0xFEC, 0x40423443
0xFF0, 0x43424342 0xFF4, 0x43415042 0xFF8, 0x51415341 0xFFC, 0x54000D0D
 
 
 
数据:
0x00000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 
]
 
我还附上了验证失败过程中的详细 CCS 日志。
 
请问这是什么意思?我们该如何调试这个问题?
QorIQ LS1设备Re: Problem with DDRv tool on LS1088A

与新型DDR4 SO-DIMM相比,以前使用的是哪种SO-DIMM?新旧版本之间的任何变化

Re: Problem with DDRv tool on LS1088A

你好,

对于您提供的具体转储,最可行的解释是:控制器在训练期间引发了自动校准错误 ( ACE ),DDRv 的写入均衡搜索无法通过调整WRLVL_START找到有效的运行区域。首先,这指向 RESET/时钟/配置/DQ-map/SI 检查,其中 DDR RESET 和DQn_MAP排在首位,因为在 NXP 调试历史中,两者都反复与此 DDRv 故障类别相关联。因此,在调整裕量之前,请验证 DDR 时钟/RCW、DDR RESET 时序、SPD 衍生的秩/几何、DQ 映射和功耗/SI。


此致




Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-14-2026 03:30 AM
Updated by: