您好,我需要一个S32K396的RTD5.0.0用于S32DS3.5中生成的ETPU的demo,然后我想将它用于喷油功能,可以给我一个软件包和代码例子吗
嗨@大概,
实时驱动程序 (RTD)中已有 ETPU 和 S32K396 的示例:
Julin_AragnM_0-1783962715540.png
此外,您可以在S32K3 - eTPU软件包中找到各种示例。它独立于RTD,这意味着可以使用任何版本,但是,eTPU软件仅使用特定的RTD 7.0.0版本进行了验证。版本,且无法保证与其他版本的兼容性。
此致,
朱利安