您好,
我一直在研究 LPUART 的“传输”API,用于基于中断的非阻塞传输。它似乎很好地封装了所有“正常情况”下的 LPUART 中断处理等,并提供了一个良好的高级 API,用于在数据准备就绪时接收数据(即)。处理 IDLE、RX 就绪、TX 完成等状态)。然而,这使得处理 UART 错误变得非常困难。
LPUART_TransferHandleIRQ 函数内部没有错误处理,并且在 fsl_lpuart.c 中紧随其后的是一个虚假的空 LPUART_TransferHandleErrorIRQ 函数,其中包含注释“由用户实现”。这看起来完全是半成品。
处理 UART 错误的唯一方法似乎是覆盖默认的 LPUARTx_IRQHandler 函数,这样就不需要调用 LPUARTx_RX_DriverIRQHandler(或 TX),而是需要调用自己的函数来处理错误,并将“正常情况”中断传递给原始的 LPUARTx_RX/TX_DriverIRQHandler,以便它可以调用 LPUART_TransferHandleErrorIRQ。
此外,您还需要在传输 API 之外通过调用 LPUART_EnableInterrupts 来启用这些错误中断,并在错误处理中调用 LPUART_DisableInterrupts 并处理清除它们等操作。
这样处理错误似乎很麻烦。为什么这项功能没有内置到转账 API 中?
-m
你好@nxp16 ,
感谢您提供的详细反馈。我理解 SDK 可能有点含糊不清,因为这些 SDK 的目的是为每个外围设备功能提供常见的用例。我们也一直在努力改进我们的 API,这也要感谢像这样的建议。感谢您的建议,我们希望 LPUART 的错误处理功能能在未来的版本中得到实现。
另一方面,请问您想处理哪些具体的错误状态,以及您使用的是哪款设备?有了这些信息,我可以向您推荐一些与这些错误状态相关的文档,这些文档可能会对您的实施有所帮助。
BR
哈比卜
所有可能的错误。这几乎适用于所有具有传输 API 但没有错误处理的外围设备(SPI、I2C 等)。IMXRT1172 上的 LPUART 存在帧错误、奇偶校验错误和噪声错误,这些错误无法得到处理。遗憾的是,目前所有这些外围设备都需要一些破解才能处理使用传输 API 时出现的错误。我必须覆盖默认的 IRQ 处理程序,以便在调用 SDK 处理程序之前检查错误。
谢谢!
-m
你好@nxp16 ,
我知道这可能需要额外的开发时间,对此我们深表歉意,我们将继续努力改进我们的SDK。作为参考,您可以查看 SDK(版本 26.6)中名为“LPUART_TransferHandleIRQ”的函数的以下结构,并根据您的应用程序需要实现类似的恢复流程。
Habib_MS_1-1784062752001.png
BR
哈比卜
你好@nxp16 ,
如果您还有其他问题,请告诉我。
BR
哈比卜
是的,我已经实现了类似的功能。谢谢你发来这个。