2394371_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2394371_zh-CN

2394371_zh-CN

i.MX8M Plus - SD2_VSEL 固定为 3.3V

大家好,

我需要SD2电压为3.3V。我的设计中不需要1.8V。

那么我可以将PD放置在SD_VSEL(PMIC引脚)上,使电压固定在3.3V吗?
此外,我还可以从SoC中节省一个GPIO引脚。
只进行硬件控制而不进行软件控制是否可以?

i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: i.MX8M Plus - SD2_VSEL fixed at 3.3V

@ramkrish
感谢您联系恩智浦技术支持!


在 EVK 上,SD 卡电压开关信号连接到处理器的 GPIO。

SD 驱动程序在卡初始化和协商过程中自动在 3.3V 和 1.8V 之间切换。如果检测到高速 microSD 卡,并且该卡和主机都支持较低电压运行,则驱动程序将切换到 1.8V 信号以启用更高性能模式。

如有需要,您也可以手动控制 SD 接口电压。但是,该系统已经设计成可以根据运行条件自动处理电压转换。

此致,
查维拉

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-14-2026 03:31 AM
Updated by: