2394371_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2394371_ja-JP

2394371_ja-JP

i.MX8M Plus - SD2_VSELは3.3Vに固定されています

チームの皆さん、こんにちは。

SD2の電圧は3.3Vである必要があります。設計に1.8Vは入れたくありません。

では、PDをSD_VSEL(PMICピン)に入れて電圧を3.3Vに固定することはできますか?
また、SoCからGPIOピンを1つ保存することもできます
ハードウェアコントロールを進めて、ソフトウェアコントロールは提供されませんか?

i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: i.MX8M Plus - SD2_VSEL fixed at 3.3V

こんにちは、@ramkrish
NXPサポートにご連絡いただきありがとうございます!


EVKでは、SDカードの電圧切り替え信号がプロセッサのGPIOに接続されています。

SDドライバーはカード初期化および交渉の過程で自動的に3.3Vと1.8Vを切り替えます。高速microSDカードが検出され、カードとホストの両方が低電圧動作をサポートしている場合、ドライバーは1.8V信号に移行し、高性能モードを有効にします。

必要に応じてSDインターフェース電圧を手動で調整することもできます。しかし、このシステムは、動作条件に応じて電圧変動を自動的に処理するように既に設計されている。

よろしくお願いします、
チャビラ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-14-2026 03:32 AM
更新者: