2394345_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2394345_ja-JP

2394345_ja-JP

Yoctoのリリーノーズビルド失敗 imx-car-navigation

こんにちは、

最新の6.18.20-2.0.0 BSP上でFRDM-IMX93用の「imx-image-full」をビルドしようとすると、次のように失敗します。

ERROR: imx-car-navigation-1.0-r0 do_compile: Execution of '/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/temp/run.do_compile.1753043' failed with exit code 1
ERROR: Logfile of failure stored in: /media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/temp/log.do_compile.1753043
Log data follows:
| DEBUG: Executing shell function do_compile
| Cloning into '/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/sources/imx-car-navigation-1.0/CANopenNode'...
| fatal: unable to access 'https://github.com/CANopenNode/CANopenNode.git/': Could not resolve host: github.com
| fatal: clone of 'https://github.com/CANopenNode/CANopenNode.git' into submodule path '/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/sources/imx-car-navigation-1.0/CANopenNode' failed
| Failed to clone 'CANopenNode'. Retry scheduled
| Cloning into '/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/sources/imx-car-navigation-1.0/CANopenNode'...
| fatal: unable to access 'https://github.com/CANopenNode/CANopenNode.git/': Could not resolve host: github.com
| fatal: clone of 'https://github.com/CANopenNode/CANopenNode.git' into submodule path '/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/sources/imx-car-navigation-1.0/CANopenNode' failed
| Failed to clone 'CANopenNode' a second time, aborting
| WARNING: exit code 1 from a shell command.
ERROR: Task (/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/sources/meta-nxp-demo-experience/recipes-examples/imx-car-navigation/imx-car-navigation.bb:do_compile) failed with exit code '1'

これは100%再現可能であり、必ずここで失敗します。また、bitbakeが「コンパイル」ステップを実行しているにもかかわらず、リポジトリのダウンロードが失敗する点にもご注意ください。現状では、コンパイルの段階でダウンロードを行うべきではないことと、Bitbakeがネットワーク機能をダウンロード段階に限定していることが関係しているのではないかと考えています。最近このレシピを試した人はいますか?

Re: Yocto wrynose build failure for 'imx-car-navigation'

私の直感は正しかったようだ。以下のパッチを適用することで、私の場合は問題が解決しました。

--- sources/meta-nxp-demo-experience/recipes-examples/imx-car-navigation/imx-car-navigation.bb.ORIG	2026-07-13 16:02:28.733344421 +0200
+++ sources/meta-nxp-demo-experience/recipes-examples/imx-car-navigation/imx-car-navigation.bb	2026-07-13 16:02:11.178539144 +0200
@@ -14,6 +14,7 @@
 
 
 do_configure[noexec] = "1"
+do_compile[network] = "1"
 
 do_compile() {
         cd ${S}

ただし、これはあくまで一時的な回避策であることに注意してください。これがデフォルトで許可されていない理由があります。コンパイルステップはネットワークアクセスを行わないはずです。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-14-2026 02:28 AM
更新者: