2394117_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2394117_ja-JP

2394117_ja-JP

私たちが使っている i.mx RT1062全体でイーサネットMACアドレスを一意に取得するにはどうすればいいですか?

こんにちは、

私たちは イーサネットでMIMXRT1062DVL6Bし、製品を実現させてください。

まず、製品のMACアドレスを「SILICONID_ConvertToMacAddr」で実装
します。fsl_silicon_id.c」上で、NXPのOUIとシリコンIDを持つデバイスごとのユニークなMACアドレスを取得するために。

でもMACアドレスは SILICONID_ConvertToMacAddrは唯一無二ではなく、すべて同一だった。

質問があります。

「SILICONID_ConvertToMacAddr」と呼ぶ前に何か設定はありますか?
それとも、「SILICONID_ConvertToMacAddr」はNXPデバイス上で一意のMACアドレスを取得するために機能しませんか?
2026年1月4号のIMXRT1060RM.pdfでは答えが見つかりませんでした。

答えを教えていただけますか?

ありがとうございます。

Re: How can I get unique ethernet MAC address all over the i.mx RT1062 we use?

やあ、アブナー

ご支援ありがとうございます。
MACアドレスを使えることは理解しましたSILICONID_ConvertToMacAddr製品に。しかし、SILICONID_ConvertToMacAddrはあくまで例であり、大量生産には使えないと理解しています。そして、OUIのMACアドレスを使わなければなりません。


よろしくお願いいたします。

Re: How can I get unique ethernet MAC address all over the i.mx RT1062 we use?

こんにちは、@shigeru辻田 

この状況を見つけてくれてありがとうございます。SILICONID_ConvertToMacAddrはNXP MCUX SDKの例として、テスト環境でのMACアドレスの競合を減らすために使われています。同じスイッチで異なるSocsのETHに接続しています。同じシリーズのSocの状況については、ここでは触れないかもしれません。

しかし、なぜこの方法で製品のMACアドレスを生成するのかが混乱しています。まず第一に、あなたのOUIは会社のものを使うべきです。そして、ユニークIDについては、会社内に特別な定義があるはずです。

Re: How can I get unique ethernet MAC address all over the i.mx RT1062 we use?

こんにちは、メイ。

SILICONID_ConvertToMacAddrは、固定のNXP OUIと3バイトのシリコンID(OCOTP->CFG0/1の一部)を使用してMACアドレスを生成すると理解しています。
ターゲット製品のOCOTP->CFG0/1を観察しました。
それらの値は以下のとおりです。
- MIMXRT1062 1個
- OCOTP->CFG0: (uint32_t)0x615c'faa4
- OCOTP->CFG1: (uint32_t)0x2a1e'61d7
- その他のMIMXRT1062
- OCOTP->CFG0: (uint32_t)0x615c'faa4
- OCOTP->CFG1: (uint32_t)0x4922'61d7

OCOTP->CFG0 の下位 3 バイトが SILICONID_ConvertToMacAddr の MAC アドレスに使用されるため、両者の MAC アドレスは類似しています。

SO、多くの製品は似たMACアドレスを持っています。(現在、数百個のプロトタイプを保有しており、すべてのMACアドレスをチェックしているわけではありませんが、54:27:8D:A4:FA:5Cとは異なるMACアドレスはまだ見つかっていません。)

ありがとう。

Re: How can I get unique ethernet MAC address all over the i.mx RT1062 we use?

こんにちは@shigeru-tsujitaさん

私たちの製品にご関心を寄せ、コミュニティをご利用いただき、本当にありがとうございます。

SDK silicon_idコンポーネントが正しく統合されていると仮定すれば、MIMXRT1062のためにSILICONID_ConvertToMacAddr()を呼び出す前に追加の設定は必要ありません。

SILICONID_ConvertToMacAddr() は、MAC アドレスを生成する際に、完全な 64 ビットのシリコン ID を使用しないことにご注意ください。最初の3バイトには固定のNXP OUIを使用し、最後の3バイトにはシリコンIDから3バイトのみを使用します。

SDKコードによると:

mayliu1_0-1783917944104.pngmayliu1_0-1783917944104.png

複数のデバイスから64ビットシリコンのユニークIDを読み取り、ID値が正しく読み取られているか確認してもらえますか?また、siliconId[0]、siliconId[1]、siliconId[2]も比較してください。これらはMACアドレスを生成するために使用されるバイトです。

これらの3バイトがデバイス間で同一であれば、生成されるMACアドレスも同一になります。

よろしくお願いいたします。

5月

Re: How can I get unique ethernet MAC address all over the i.mx RT1062 we use?

ここで難しいのは、OCOTP->CFG1とOCOTP->CFG0によって形成される64ビットデータはチップごとに常に一意であるにもかかわらず、値の違いはわずか数ビットしかない場合があることです。だからこそ、情報を失わないようにそれらを組み合わせる方法を見つけなければなりません。私は、OCOTP->CFG1とOCOTP->CFG0のCRC32を取得し、その32ビットの結果を使用してMACアドレスを構築することで、かなりうまくいっています。

実際にMACを生成するには、「ローカル管理」MACアドレス(定数2バイトの後に32ビットCRC)を使うか、組織のOUIを最初の3バイトに使い、残りの3バイトをCRCの値から取る方法もあります。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-25-2026 02:27 AM
更新者: