2394102_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2394102_ja-JP

2394102_ja-JP

SJA1110のコネクティビティ問題

NXPメンバーの皆様へ


このチケットは以下のトピックに関連する場合があります:

SJA-1110-Qbvの構成

SJA1110-Qbv-AdminBaseTime-Configuration


S32G-VNP-RDB3ボードにあるSJA1110スイッチでQbvの設定中、NXPのS32GのSJA1110 SDKを使ってgPTP/Qbvパラメータの設定、新しい sja1110_uc.bin ファイルのコンパイル、そしてAコアLinux BSPのファームウェアフォルダにデプロイしています。


最初は、PFE0インターフェース(SJA1110スイッチポート4)をgPTPグランドマスターとして使い、ADMINBASETIMEを0に設定していました。いくつかのテストや検証を行いましたが、すべて期待通りに動作しています。

しかし、プロジェクトの進行中に役割を再割り当てし、gPTPグランドマスターはポート3に接続された外部デバイスから出力されるようになりました。

この外部デバイスを接続した瞬間から、Qbvのパフォーマンスが非常に不安定になった。

例えば、大きなサイクル値から始めていくつかのテストを行いました。

Cycle = 1 sec -> 125000000
CycleExt (12.5%) = 15625000

segment 1 = 0.25 sec TCs 0 and 1 GATESTATUS 1 and 0
segment 2 = 0.25 sec TCs 2 and 3 GATESTATUS 6 and 7
segment 3 = 0.25 sec TCs 4 and 5 GATESTATUS 2 and 3
segment 4 = 0.25 sec TCs 6 and 7 GATESTATUS 4 and 5

port 3: TRIGGER_TIME = 1250000 (2x625000)
port 4: TRIGGER_TIME = 3125000 (4x781250)
ports 5...: TRIGGER_TIME = 125000

テストのために、クライアント(S32G PFE0インターフェース)から同じネットワークにコネクテッドされた別のLinuxデバイスへUDPパケットを送信しています。

サーバー側でtcpdumpツールを使用してパケットをキャプチャし、結果を分析します。

この場合、送信は数秒後に開始されますが、一度開始すると正しく振る舞います(1秒サイクル、指定されたトラフィック優先度の25%)。

Screenshot 2026-07-08 084413.pngScreenshot 2026-07-08 084413.png

次に、GATESTATUSを4つのセグメントに分割しましたが、サイクルタイムを200msに短縮しました。


Cycle = 200ms -> 25000000
CycleExt = 3125000

segment 1 = 50 ms TCs 0 and 1 GATESTATUS 1 and 0
segment 2 = 50 ms TCs 2 and 3 GATESTATUS 6 and 7
segment 3 = 50 ms TCs 4 and 5 GATESTATUS 2 and 3
segment 4 = 50 ms TCs 6 and 7 GATESTATUS 4 and 5

port 3: TRIGGER_TIME = 250000
port 4: TRIGGER_TIME = 625000
ports 5...: TRIGGER_TIME = 25000

うまくいくはずだったが、パケットの送信開始まで30秒から2分の間に開始する必要があった。


Screenshot 2026-07-08 085025.pngScreenshot 2026-07-08 085025.png

その後のテストでも、同じパターンが観察された。

  • サイクルタイムを100ミリ秒に短縮すると、送信が開始されるまでに2分から4分待たなければなりませんでした。
  • サイクルタイムが50ミリ秒に短縮された場合、送信が開始されるまでに5分から6分待たなければなりませんでした。

などなど。したがって、 サイクルの長さが短いほど、Qbvが実質的に始まるまでの待ち時間が長くなります。それまで、交通は遮断されていた。


しかし、以下の設定を行った際に、別の奇妙な動作が観察されました。

Cycle = 0.5 ms -> 62500
CycleExt = 7812

segment 1 = 30 μsec TCs 0, 1, 2, 4, 5, and 7: GATESTATUS 0, 1, 2, 3, 5, 6, and 7
segment 2 = 300 μsec TC 6: GATESTATUS 4
segment 3 = 170 μsec TCs 0, 1, 2, 4, 5, and 7: GATESTATUS 0, 1, 2, 3, 5, 6, and 7

この場合、TC6以外のすべてのトラフィックは通過します。

設定を反転すると:

Cycle = 0.5 ms -> 62500
CycleExt = 7812

segment 1 = 30 μsec TC 6: GATESTATUS 4
segment 2 = 170 μsec TCs 0, 1, 2, 4, 5, and 7: GATESTATUS 0, 1, 2, 3, 5, 6, and 7
segment 3 = 300 μsec TC 6: GATESTATUS 4

この場合、TC6のトラフィックのみが送信され、他のTCはブロックされます。


私の見解では、これは時刻同期の問題を示唆している。

S32DSでgPTPを設定した方法を以下に示します。

Screenshot 2026-07-08 090805.pngScreenshot 2026-07-08 090805.png

Screenshot 2026-07-08 091033.pngScreenshot 2026-07-08 091033.png

また、この外部gPTPグランドマスターは、現在のUnixエポックに基づいた同期タイムスタンプを提供する点も特筆すべきである。

Screenshot 2026-07-01 110153.pngScreenshot 2026-07-01 110153.png


PFE0がグランドマスターとして使用された場合、同期タイムスタンプは0から始まる。


Screenshot 2026-07-08 091440.pngScreenshot 2026-07-08 091440.png

この行動を説明できるものは何だろうか?


サポートありがとうございます!


よろしくお願いいたします。

ギレルメ

Re: Connectivity issue in SJA1110

こんにちは、 @GuilhermeS32G さん

はい、アクセスを待ってください。NDAに加えて、自動車用イーサネットは輸出管理政策に属しています。

私の意見では、ECTツールはスイッチの動的再構成に関連する優れたコードソースです。

はい、UnixエポックgPTPタイムスタンプをADMINBASETIME[0:31]とADMINBASETIME[32:63]に分割するのが正しい方法です。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: Connectivity issue in SJA1110

こんにちは、 @PavelL さん


ご返信ありがとうございます。

確かに、このECTツールは正しい方向性のように思えます。

しかし、まだダウンロードのアクセス権はありません。そこには「標準ソフトウェアSJA11XX - リクエストフォームが受領されました」と表示されます。アクセスできるかどうか、しばらく待つ必要があるかもしれません。


念のため、現在のUnixエポック(ナノ秒単位)を以下のように定義します。

1784013205012345678

これはUTCで表すと次のようになります。

2026年7月14日(火)午前7時13分25秒


このタイムスタンプをADMINBASETIME[0:31]とADMINBASETIME[32:63]に分割する正しい方法は何ですか?


よろしくお願いいたします。

ギレルメ



Re: Connectivity issue in SJA1110

こんにちは、 @GuilhermeS32G さん

フォローアップスレッドを作ってくださりありがとうございます。CASEの明確さを保つ助けになりました。

詳細情報と検査結果を一度に共有していただき、ありがとうございます。

ご提供いただいたデータを確認したところ、gPTPの設定は正しいようです。

 
あなたの観察から判断すると、この挙動はゲートリストのエントリ自体よりもQbvのスケジュール有効化時間に関連していることを強く示唆しています。 ADMINBASETIMEが0に設定されている一方で、外部gPTPグランドマスターがエポックベースのPTP時間値を提供する場合、ADMINBASETIME = 0は現在の同期gPTP時間領域に比べてかなり過去のことであり、スイッチはその値に基づいてQbvの変更/開始時間を解決する必要があります。これにより、PTP時間がほぼゼロから始まるセットアップと比べて予期しないスケジュール起動動作が生じる可能性があるため、現在同期されたPTP時間領域においてADMINBASETIMEを将来の価値としてプログラムする方が安全です。
 

したがって、このユースケースでは、現在の同期PTP/gPTP時間に基づいて動的にADMINBASETIMEを設定することをおすすめします(静的設定では固定値の0を使い続けます)。

典型的な手順は次のとおりです。

1. gPTPを起動し、スイッチが外部グランドマスターと同期するまで待ちます。

2. スイッチから現在のPTPクロックを読み取る。

3. ADMINBASETIMEを将来の時間値に設定します。例えば、現在のPTP時間+十分なセーフティマージン。

4. TAS/Qbvの管理パラメータを記述します。

5. TAS/Qbvの設定変更をトリガーします。

ECTサーバーの実装を参考にしても構いません。特に、ファイルudp_traffic.cを確認してください; routine udpReceiveCallback() .SDK版でもRTD版でも、ECTサーバーのどちらを使っても関係ありません。

PavelL_0-1783939380327.pngPavelL_0-1783939380327.png


TASの設定処理では、ECTサーバー(SDKバージョン)が現在のPTP時間をSWITCH_DRV_GetPtpClk()で読み取り、この値をTASのbaseTimeに割り当て、2秒の余裕を加えてからSWITCH_DRV_WriteTasAdminParameters()を呼び出し、続いてSWITCH_DRV_ChangeTasConfig()。

 

このアプローチでは、ADMINBASETIME = 0 の使用を回避し、Qbv スケジュールの有効化を実際の同期された PTP タイムドメインに合わせます。

よろしくお願いいたします。

パベル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-14-2026 02:29 AM
Updated by: