2393956_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2393956_zh-CN

2393956_zh-CN

关于 LX2082A 的 JTAG 调试器支持咨询

尊敬的恩智浦技术支持团队:

我正在开发一款基于 NXP LX2082A 处理器的定制电路板,目前正在规划硬件启动和调试设置。

我想确认一下 SEGGER J-Link 是否正式支持 LX2082A 执行以下任务:

  • 初始板带起
  • JTAG调试
  • 裸机调试
  • TF-A 和 U-Boot 调试
  • Linux 内核调试
  • Flash编程(如果支持)

我的开发环境是 Linux,我计划在 Linux 主机上开发和构建所有软件。

请问您能否提供以下建议:

  1. SEGGER J-Link 是否正式支持 LX2082A?
  2. 如果支持,请问支持哪些 J-Link 型号?
  3. 与恩智浦推荐的调试解决方案相比,是否存在任何局限性?
  4. 如果 J-Link 不推荐使用,能否请您推荐 LX2082A 官方支持的硬件调试器?

我非常感谢您能提供任何与 LX2082A 的 JTAG 调试和电路板启动相关的文档或应用笔记。

谢谢你的帮助。期待您的指导。

亲切的问候。

Re: Inquiry Regarding JTAG Debugger Support for LX2082A

NXP官方支持的调试器是CWTAP。

您可以为您的应用程序使用 CodeWarrior 开发者套件级别。

您也可以从以下链接下载评估版(免费试用版),但试用期为 30 天。

每个客户账户(电子邮件地址)均可通过以下链接下载评估版。

请选择“下载评估版”。

https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/codewarrior-development-tools...

请参阅以下实用文档:

 

ARMv8_Targeting_Manual.pdf

 

CodeWarrior TAP Probe 用户指南

 

Layerscape Linux SDK 用户指南

Clarification on CodeWarrior License After 30-Day Evaluation (CW TAP / QCVS / QCS)

您好,NXP技术支持,

我有一个关于CodeWarrior 30 天评估版的问题。

评估期结束后:

  1. JTAG 连接(使用 CW TAP)是否仍然有效,还是 CodeWarrior 将完全停止运行?
  2. RCW 生成/编程闪存编程功能是否仍可在无需付费许可的情况下使用?
  3. QCVS(QorIQ 配置和验证套件)试用期结束后是否可以继续使用,还是也需要有效的 CodeWarrior 许可证?
  4. 对于仅使用 Linux 命令行工具(U-Boot、Yocto、OpenOCD 等)的客户,购买 CodeWarrior 是否仅推荐用于 JTAG 调试,还是必须用于电路板启动?

我想请您澄清一下,评估期结束后哪些功能仍然可用。

谢谢!

Re: Inquiry Regarding JTAG Debugger Support for LX2082A

1. CodeWarrior 函数将停止运行。

2. 否

3. 不。需要有效驾照。

4. Linux 调试可以在没有 JTAG 调试的情况下进行,但需要对每个板进行 DDR 验证,并且第一次刷写固件时应该使用带有 CodeWarrior IDE 的 JTAG 调试器(CW TAP)。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-18-2026 02:27 AM
更新者: