2393953_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2393953_ja-JP

2393953_ja-JP

s32k 148個のLED点滅サンプルコード

こんにちは。S32K148 LED点滅のサンプルコードを使用しているのですが、デバッグ中に問題が発生しています。エラー画面のスクリーンショットを共有します。ご確認いただき、考えられる原因とコードに必要な変更点をお知らせください。

dipalipatil21212313_0-1783745336347.pngdipalipatil21212313_0-1783745336347.pngdipalipatil21212313_1-1783745344796.pngdipalipatil21212313_1-1783745344796.png


Re: s32k 148 Led Blinking example code

こんにちは

S32DS v3.4でS32K1 SDK RTM 4.0.3ftm_periodic_interrupt_s32k148プロジェクトをデバッグした際にはこの問題に遭遇しませんでした。

この問題の再現方法、例えばどのような変更を加えたかなどを教えてください。もしよければ、修正したプログラムをアップロードしてください。S32K148EVBで原因を素早く確認できます。

よろしくお願いいたします
ロビン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-14-2026 03:30 AM
Updated by: