2393831_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2393831_ja-JP

2393831_ja-JP

バージョン2の問題点:Cコード生成、プレビュー

こんにちは!

GUI Guiderバージョン2のテストを始め、いくつかの問題(まずは空のテンプレート、Windowsシミュレータ)に気づきました。

トップレイヤーの内容を定義し、画像ボタンを入れ、ボタンを長押ししたときに状態を切り替えるイベントハンドラを作成し始めました。

生成されたコードには、次のようなエラーがあります。

gg_event_layer_top.c:
静的虚無 lv_layer_top()_event_handler(lv_event_t * e) {
...
}

void gg_event_init_layer_top ( gg_ui_t * ui
lv_obj_add_event_cb(ui->layer_top.lv_layer_top(), lv_layer_top()_event_handler, LV_EVENT_ALL, ui);

(括弧は構文解析エラーの原因となります)

括弧を手動で削除すると、以下のエラーが発生します。


.../generated/events/gg_event_layer_top.c:59:38: エラー:「gg_layer_top_t」に「lv_layer_top」という名前のメンバーがいません

(gg_layer_top_t の定義にはそのメンバーは含まれていません)

これらの関数を正しく生成するために必要な定義が何か見落とされているのでしょうか?


Re: Version 2 issues: C code generation, preview

こんにちは、 @poldo さん。

この問題を再現するにはどうすればよいか教えていただけますか?

Harry_Zhang_0-1783917409079.pngHarry_Zhang_0-1783917409079.png

BR

ハリー

Re: Version 2 issues: C code generation, preview

こんにちは、 @Harry_Zhang さん、ご返信ありがとうございます。

私がやったことはこうです。

- layer_top にクリック可能なフラグを追加しましたが、これは必要でしょうか?ボタン用のコンテナを作成しました(クリック可能なフラグは追加していません)
- コンテナ内で画像ボタンを作成しました(クリック可能なフラグが追加されました)
- 「Long Pressed」というイベントをボタンに付けました

poldo_0-1784023768341.pngpoldo_0-1784023768341.png

生成されたコードには上記の構文エラーが含まれています。

// In gg_event_layer_top.c
static void lv_layer_top()_event_handler(lv_event_t * e)
{
    gg_ui_t * ui = lv_event_get_user_data(e);

    lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);

    switch(code) {

        default:
            break;
    }
}

void gg_event_init_layer_top(gg_ui_t * ui)
{
    lv_obj_add_event_cb(ui->layer_top.lv_layer_top(), lv_layer_top()_event_handler, LV_EVENT_ALL, ui);
    lv_obj_add_event_cb(ui->layer_top.Keypad_btnEnable, Keypad_btnEnable_event_handler, LV_EVENT_ALL, ui);
}

括弧を削除すると、構文エラーはメンバーlv_layer_topが存在しないことに関するものです。


// In custom.h
typedef struct {

    lv_obj_t * Keypad;
    lv_obj_t * Keypad_btnEnable;
} gg_layer_top_t;

BR

ポルド

Re: Version 2 issues: C code generation, preview

こんにちは、 @poldo さん。

この問題を再現しようと試みました。

Harry_Zhang_0-1784102463813.pngHarry_Zhang_0-1784102463813.png

生成されたコードは正しいです。

Harry_Zhang_1-1784102495298.pngHarry_Zhang_1-1784102495298.png

私が何か見逃した点があれば教えていただけますか?

BR

ハリー

Re: Version 2 issues: C code generation, preview

こんにちは、 @Harry_Zhang さん。


問題は、最上層にオブジェクトを作成する場合です。レビューとテストのためにファイルを添付します。

Re: Version 2 issues: C code generation, preview

こんにちは、 @poldo さん。

プロジェクトをありがとうございます。この問題を再現できました。

これはバグです。

次期バージョンで修正します。

ご理解いただきありがとうございます。

BR

ハリー

Re: Version 2 issues: C code generation, preview

これはバグであり、修正方法は簡単です。guiguiderファイルを見つけて、テキストモードで開いてください。event_list を見つけて、不要なコンテンツを削除してから、ガイドを使用してプロジェクトを再読み込みしてください。生成されたコードは正常に戻ります。


Re: Version 2 issues: C code generation, preview

ハリー・チャンさん、ありがとうございます。


アップデートを待つ間に使える回避策はありますか?


BR

Re: Version 2 issues: C code generation, preview

ありがとうございます、 @meibaoさん。試してみます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-03-2026 02:35 AM
更新者: