2393822_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2393822_zh-CN

2393822_zh-CN

S32K144EVB-Q100 Rev D 原理图

你好。我正在寻找S32K144EVB-Q100 Rev D的原理图。我似乎无法让该板发送任何CAN消息。是否有可用于在该板上通过 CAN 0 发送消息的示例代码?我使用 SPI 确认了 CAN 收发器处于强制正常模式,因此 CAN 应该可以正常工作。

Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic

您可以查看 S32DS 中针对S32K144EVB 的示例代码……如果您有相关代码,请分享一下,因为我找不到……

Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic

你好@db16122

如果您还需要 S32K144EVB Rev. D 的设计文件,请告诉我。

此致,
朱利安

Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic

你好@rosejp03

关于设计文件,我已经通过社区私信联系你了。

关于 CAN 功能,Rev. C(我目前使用的电路板)和 Rev. D 具有完全相同的 CAN 设计和收发器 (UJA1169):

S32K144EVB-Q100 Rev. DS32K144EVB-Q100 Rev. DS32K144EVB-Q100 修订版 D

S32K144EVB Rev. C1S32K144EVB Rev. C1S32K144EVB 修订版 C1

你使用的是现有示例吗?是AN5413: S32K1xx 系列食谱,还是 RTD 软件包中包含的食谱?

你使用的是12V电源插孔吗?将J107 位置改为 1-2,并用 12V 电源为电路板供电。

你们是如何测试CAN通信的?您使用的是其他 EVB、CAN 分析仪还是其他设备?你能尝试用示波器探测一下总线吗?

此致,
朱利安

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-14-2026 02:28 AM
更新人: