2393739_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2393739_zh-CN

2393739_zh-CN

利用管道进行日志记录

大家好,

我正在尝试集成 freemaster pipes 进行日志记录(以后可能会用到它的更多功能)。

由于我使用的是 Linux 系统,所以我尝试了 freemaster light + python 的方案。
我可以正常连接,但是当尝试打开管道并打印管道日志消息时,我没有通过 rpc 服务器收到任何数据。

为了验证目标实现,我还通过 Windows GUI 进行了检查,发现它可以正确读取管道,因此问题似乎出在 PC 端。

请参见附件中的示例 Python 脚本。任何提示都欢迎。

顺祝商祺!


Re: Utilize pipe for logging

没关系,看来我需要在接收端显式调用 PipeFlush 函数。没想到会这样。附件为可运行示例,供您参考。

Re: Utilize pipe for logging

你好,

太好了,你终于搞定了。我确认需要调用 PipeFlush 函数,因为它会导致管道数据在两个方向上交换。实际上,这是唯一一个会导致物理数据传输的管道调用。PC 端和目标端的所有其他操作都只是将数据缓冲到管道缓冲区。

使用 FreeMASTER 协议时,PC 是唯一的通信启动器。目标板无法自行启动。PipeFlush 是 PC 给目标用户一个机会来报告(然后发送)任何新的管道数据的地方。

问候,
米哈尔

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-14-2026 03:28 AM
更新者: