2393679_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2393679_ja-JP

2393679_ja-JP

E9171 AMDPUとT1040 RDBボード

私はE9171 AMDGPUにT1040 NXPボードを搭載していますが、このGPUはamdgpuを使ったパートゥピアデータ転送に対応していますか?このNXPはPCIeスイッチを介してFPGAおよびGPUに接続されています。このGPUはQDMAドライバーを使ってFPGAから直接データを取得できるはずですし、またこのNXPボードはAMDGPUドライバーを使った直接ピアツーピア機能をサポートしていますか?

Re: E9171 AMDPU with T1040 RDB Board

T1040プラットフォーム上のE9171 + AMDGPUがFPGA→GPU PCIe P2P DMAをサポートしていると考えないでください。現在入手可能なAMDGPUの情報に基づくと、NVIDIA GPUDirect RDMAのように、FPGAとAMDGPU間の直接的なP2P通信は、AMDGPUの標準機能として一般的にはサポートされていません。

 

  1. AMDGPUはPCIeピアツーピア(P2P)をサポートしていますか?

AMDGPUにはLinuxのP2Pインフラストラクチャサポート(PCI_P2PDMA)があり、AMD KFDにはHSA_AMD_P2Pオプションがありますが、このサポートは主に以下の目的で文書化されています:

  • AM GPU ↔ AMD GPU通信
  • ROCm/HSAコンピューティング環境
  • GPUが大きなBARを露出し、プラットフォームやチップセットがPCIe P2Pルーティングを可能にするプラットフォーム

Linux Kconfigの説明には 、AMDのGPU間のP2P通信が明示的に記載されています。

  1. FPGA→AMD GPUのダイレクトDMAに適用できますか?

AMDのエンジニアは次のように公に述べている。

Xilinx FPGAとAMD GPU間のP2Pは現在直接サポートされていません

そして、真のデバイス間PCIe DMAの代わりに、ホストメモリ登録の回避策を提案した。

そのため、

パス

ステータス

AMD GPU ↔ AMD GPU

特定のROCmプラットフォームでサポートされています

FPGA ↔ AMD GPUダイレクトPCIe DMA

AMDGPUでは一般的にサポートされていません

FPGA →ホストDDR → GPU

サポートされる

FPGA P2Pバッファはホストメモリにマッピングされ、GPUに登録されました

 
  1. T1040はPCIe P2Pをサポートしていますか?

T1040側からは、PCIeハードウェア自体がスイッチを介してメモリ読み書きTLPを転送できる場合、以下の場合に限ります:

  • PCIeスイッチはP2Pルーティングを可能にします。
  • ACSリダイレクトは無効化されています(スイッチによります)。
  • 住所変換は正しく設定されています。

PCIeというプロトコルは、エンドポイント間のデータ転送を妨げるものではありません。しかし、 T1040/NXPソフトウェアは自動的にAMDGPU-FPGAのP2Pサポートを提供するわけではありません。重要な問題は、次の点である。

  1. AMDGPUはGPUメモリをエクスポートしてサードパーティのDMAアクセス用にします。
  2. FPGA QDMAはGPUのBAR/VRAM物理アドレスを取得することができます。
  3. LinuxのIOMMU/P2PDMAパスはトランザクションを受け入れます。

通常、T1040 PCIeコントローラ自体よりもAMDGPUの制限がブロック要因となっています。

  1. あなたのシステムでうまく機能しそうなものは何ですか?

現在のトポロジー:

PCIeスイッチ

/ \

FPGA(QDMA)E9171 GPU

\ /

T1040 RC


最も可能性の高いサポートフロー:

FPGA →--> DDR(T1040メモリ)

|

V

AMDGPU DMA

|

VRAM

動作保証はありません:

FPGA(QDMA)---> GPU VRAM

AMDGPUは一般的に任意のFPGAデバイス向けにGPUDirect-RDMAのようなインターフェースを公開しないからです。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-14-2026 04:31 AM
Updated by: