你好,
我的名字是张慧云(Hye-Woon Jang),我目前正在使用RD33772C14VEVM开发板。
购买板后,我将其连接到直流电源,如图所示。由于我目前没有合适的 12V 电池,所以我改用电源适配器提供 12V 电压。
连接方式如下:
HYEWOONJANG_0-1783667728625.png
我联系您是因为,即使只连接电源,红色 RESET LED 也会亮起,并以大约 0.5 到 1 秒的间隔持续闪烁,如附图所示。
我是否应该将这种现象理解为电路板反复RESET?
我这样问是因为 LED 的亮度似乎与我手动按下 RESET 按钮时的亮度不同。
HYEWOONJANG_1-1783667850747.png
我想使用 TRACE32 运行一个模型。但是,当电路板连接到 TRACE32 时,TRACE32 中的 RESET 指示与电路板上的 RESET LED 同时闪烁,因此 TRACE32 似乎无法与目标建立连接。
HYEWOONJANG_2-1783667887333.png
如果您能确认这种 RESET LED 指示灯亮起的情况是否正常,并告知我如何解决这个问题,我将不胜感激。谢谢你的帮助。
此致,
张慧云
#rd33772c14vevm #s32k344 #JTAG #MBDT #RESET #T32 #TRACE32
张你好
请参阅MC33772C 数据手册中的 13.2.2 节。至少需要 3 个细胞填充 MC33772C。
JozefKozon_0-1783929535467.png
建议RD33772C14VEVM使用4个电池。然后,细胞必须提供 MC33772C。如果未安装元件,仅通过外部电源为 MC33772C 供电将无法工作。
JozefKozon_1-1783929689001.png
JozefKozon_2-1783929756047.png
另请参阅附件 AN12536。
最诚挚的问候,
约瑟夫
张你好
谢谢你指出X-14VBMS-EMU,我现在明白了。我发现连接可能存在问题。请将 X-14VBMS-EMU 的负极连接到分流电阻的另一个引脚,这样电流就会流过分流电阻,并被 ISENSE 引脚感知到。请参考附件中的RD33772C14VEVM原理图。
JozefKozon_0-1783938183393.png
JozefKozon_1-1783938905472.png
请检查 J1 连接器是否已连接,以便将 FS26 设置为 DEBUG 模式。
JozefKozon_2-1783939229571.png
请按照电源接通顺序操作。首先请将 12V 连接到 B+ 和 B-。
然后将连接器连接到 J6。
将电池模拟电缆连接到 J5,并将电源(+12V 连接到 BAT+ (K30),分流电阻的负极连接到 BAT- (K31))。
JozefKozon_3-1783939864151.png
最诚挚的问候,
约瑟夫
张你好
这样理解是否正确?
12V 电源(-)
→ B−
→ 分流
→ VBAT−
→ X-14VBMS-EMU GND_KL31_DOWN
[A] 是的,RD33772C14VEVM 板原理图中就是这样描述的。
JozefKozon_0-1784001398003.png
最诚挚的问候,
约瑟夫
你好 JozefKozon,
感谢您的反馈,
根据你的解释和 RD33772C14VEVM 板原理图,我按如下方式连接:12V 电源 -> 分流器 -> EMU。但是,重置行为仍然相同。
HYEWOONJANG_0-1784003154936.png
请您回答以下问题?
我已将直流电源设置为 12V 1.5A 并开始供电。但是,我确认实际流入电路板的电流为 12V 0.04A。这会不会有问题?
如果问题 1 中的问题确实存在,我应该怎么做才能使 1.5 A 的电流流入板?
正如您所解释的,我配置了设置,使电源的导线经过分流电阻器,然后连接到 EMU。请您确认一下,附图所示的设置是否正确?
当 TRACE32 连接时,似乎每 0.5 秒就会发生一次 RESET,由于这种现象,我无法将 TRACE32 连接到电路板上。有什么方法可以确认主板是否真的在执行重置操作?当我测量 JTAG 引脚 10 和 GND 之间的电压时,电压为 4.9 V。但是,由于我没有示波器,因此通过 JTAG 引脚确认复位行为存在局限性。
如果有什么方法可以阻止这种重置行为,即使可能不太方便,也请您详细解释一下。
由于我们尚未能获得 12V 电池,因此我们在进行测试时,VBAT 端子保持未连接状态。当向 B+ 和 B− 供电 12 V 时,我们确认 VBAT 端子处有 12 V 电压。VBAT未连接是否会导致此问题?
期待您的回复。
谢谢!