こんにちは、
私の名前はチャン・ヘウンです。現在、RD33772C14VEVMボードを使用しています。
ボードを購入した後、添付の写真のようにDC電源に接続しました。現在、適切な12Vバッテリーが手元にないため、代わりに電源装置を使って12Vを供給しています。
接続は以下のとおりです。
電源ユニットのみに接続されていても、赤いRESETLEDが点灯し、添付写真に示されているように約0.5秒から1秒間隔で点滅し続けるため、あなたに連絡しています。
これは、基板が繰り返しリセットされていると理解すべきでしょうか?
手動でリセットボタンを押したときと、LEDの明るさが異なっているように見えるので、質問させていただきました。
TRACE32を使ってモデルを実行したいと思っています。しかし、ボードをTRACE32に接続すると、TRACE32のRESET表示と同時に基板上のRESETLEDが点滅し、TRACE32ターゲットとの接続ができないようです。
このリセットLEDの挙動が正常かどうか確認し、問題の解決方法についてアドバイスをいただけると助かります。ご協力ありがとうございました。
よろしくお願いします、
チャン・ヘウン
#rd33772c14vevm #s32k344 #JTAG #MBDT #リセット #T32 #TRACE32
こんにちは、チャンさん。
MC33772Cのデータシートのセクション13.2.2を参照してください。最低でも3つのセルにMC33772Cを実装する必要があります。
RD33772C14VEVMには4セルが推奨されます。次に、セルはMC33772Cを供給する必要があります。セルに部品を実装せずに外部電源からMC33772Cに電源を供給しても動作しません。
添付のAN12536もご参照ください。
敬具、
ヨゼフ
こんにちは、チャンさん。
X-14VBMS-EMUについて教えていただきありがとうございます。おかげさまで分かりました。接続に問題がある可能性があるようです。X-14VBMS-EMUの負側をシャント抵抗のもう一方のピンに接続してください。そうすれば電流がシャント抵抗を通過し、ISENSEピンで感知されます。添付のRD33772C14VEVMの回路図をご参照ください。
FS26をデバッグモードに設定するには、J1コネクタが正しく接続されているか確認してください。
電源投入の順番を守ってください。まず、12VをB+とB-に接続してください。
次に、コネクタをJ6に接続します。
バッテリーシミュレーションケーブルをJ5に接続し、電源(+12V)をBAT+(K30)に接続し、シャント抵抗器のマイナス点をBAT-(K31)に接続します。
敬具、
ヨゼフ
こんにちは、チャンさん。
このように理解して良いでしょうか?
12V電源(−)
→ B−
→ シャント
→ VBAT−
→ X-14VBMS-EMU GND_KL31_DOWN
[A] はい、RD33772C14VEVMボードの回路図ではそのように描かれています。
敬具、
ヨゼフ
こんにちは、JozefKozonさん。
ご返信ありがとうございます。
説明されたこととRD33772C14VEVM基板の回路図に基づいて、接続は次の通りです:12V電源 -> シャント -> EMU。しかし、リセット時の動作は以前と同じです。
以下の質問にお答えいただけますか?
DC電源を12Vと1.5Aに設定した後に電源を供給しています。しかし、実際に基板に流れ込む電流は12V、0.04Aであることを確認しました。これが問題になる可能性はありますか?
質問1の問題が深刻な場合、基板に1.5Aの電流を流すにはどうすればよいでしょうか?
ご説明の通り、電源からの配線がシャント抵抗を通ってEMUに接続するように設定しました。添付の写真に示されているセットアップが正しいかどうか、一度だけ確認していただけますか?
TRACE32接続すると、0.5秒ごとにリセットが起こるようで、この動作のせいでTRACE32ボードに接続できません。基板が実際にリセットを実行しているかどうかを確認する方法はありますか?JTAGピン10とGND間の電圧を測定したところ、4.9Vでした。しかし、オシロスコープを持っていないため、JTAGピンを介したリセット動作の確認には限界があります。
リセット動作を止める方法があれば、不便かもしれませんが詳しく説明してもらえますか?
12Vバッテリーを入手できていないため、VBAT端子を接続せずにテストを実施しています。B+とB−に12Vを供給したところ、VBAT端子に12Vが存在することを確認しました。VBATを接続していないことが問題の原因かもしれませんか?
ご回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。