2393451_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2393451_ja-JP

2393451_ja-JP

PN7221+Android16 EDLA認証に関する問題
PN7221、Android 16
 
EDLA認証を受けたビルドは、部分的なNFC機能のみをサポートしています。当社のテストではカード検出機能は正常に動作しましたが、EMVCo、ファームウェアのアップグレード、その他の機能は利用できません。比較によって特定された根本原因は以下のとおりです。
 
EDLAビルドはGoogleの既製NFCサービスを使用する一方、AOSPビルドはNXPのパッチを統合してコンパイルされている。
 
以下は、EDLA関連のビルド構成の抜粋です。
 
apex_set {
 
名前:「com.google.android.nfcservices_compressed」
 
apex_name:「com.android.nfcservices」
 
オーバーライド: ["com.android.nfcservices"],
 
所有者: "google"、
 
セット:「com.google.android.nfcservices_compressed.apks」
 
ファイル名:「com.google.android.nfcservices_compressed.apex」、
 
exported_bootclasspath_fragments: ["com.android.nfcservices-bootclasspath-fragment"],
 
}
このシナリオでNXPパッチをインポートする方法を教えてもらえますか?代替案はありますか?NXP NFCチップを使用している他のお客様に対して、完全なNFC機能を維持しつつEDLA認証に合格するためにどのようなアプローチが取られていますか?
Re: PN7221+Android16 EDLA certification issues

こんにちは、 @zhangkai さん。

私たちの分析によると、この問題はGoogleのプリビルドNFC APEX(com.android.nfcservices)を用いたEDLAビルドが原因である可能性が高いですNXPのAndroidミドルウェアと統合されたNFCモジュールの代わりに、

NXP Android 16ソリューションは、NFCフレームワーク、NFCサービス、EMVCoフレームワーク、HALおよび関連ライブラリを含むAndroid NFCスタックの複数層を拡張しています。GoogleのプリビルトNFCサービスを使用する場合、標準的なNFC機能のみが利用可能になり、EMVCo機能、ファームウェアアップデートサポート、その他のミドルウェア拡張などのNXP固有の機能はアクティブでない場合があります。

現時点でNXPのAndroid 16移植ドキュメントには、Googleの既製品EDLA NFC APEXを直接パッチまたは修正する方法について説明されていません。NXPの一般的な統合アプローチは、AOSPソースコードの統合と、NXPミドルウェアを用いたNFCスタックの再構築に基づいています。

PN7221のフル機能を必要とするお客様には、NXP NFCミドルウェアを含んでNFC APEXを再構築できるか、EDLA準拠を維持しつつEDLA NFCモジュールのカスタマイズについてGoogleやOEMのサポートに相談することをお勧めします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-11-2026 03:27 AM
更新者: