2393394_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2393394_zh-CN

2393394_zh-CN

有人在使用Kinetis的MCU吗?

我目前正在评估一些配备 USB 接口的微控制器,Kinetis 系列的功能集引起了我的注意。我有一些样品(我主要想重点研究的是 K22FN1M0VLH12),把它们放在带接头的扩展板上,并且已经找到了一种使用 EzPort/SPI 将引导代码加载到它们上面的方法,但我现在到了需要真正开始进行正式固件开发的阶段。我做过不少软件开发工作,但在嵌入式平台方面经验不多。我喜欢飞思卡尔最近几个月发布的基于 Eclipse 的新工具链和 Processor Expert,因为它处理了很多外围设备初始化工作。然而,我发现关于这方面的信息非常匮乏,也缺乏关于在基于 GCC 的工具链中使用 Kinetis 的信息。目前流传的信息(虽然很少)似乎仅限于他们的 FRDM 板,虽然价格便宜,但仅限于他们可用产品系列的一小部分。

最近有人用过Kinetis吗?如果是的话,你使用了哪条工具链?

与其它厂商的类似ARM芯片相比,人们对Kinetis的设备/文档/工具的总体印象如何?

如果我拿到一块 K20 FRDM 板,大家认为我所获得的知识能否相对地迁移到我想在实际应用中使用的 K22F 芯片上?虽然有 K22F FRDM 开发板,但价格是它的两倍,差价还不够买一块 STM32 开发板来和这块板一起评估。

另外,一般来说,将代码从开发板移植到定制板有多容易?从开发板到定制电路,您采取了什么方法?

如果问题太多,请见谅——我只是希望能请教一些专家意见。

Re: Anybody using Kinetis MCUs?

你好@lukutu

感谢你的帖子。

事实上,关于你提到的基于 Eclipse 的工具链,我假设你指的是 Kinetis Design Studio (KDS) 和 Processor Expert。这两个工具现在都是过时产品,不再提供支持。

作为 Kinetis Design Studio 的继任者,NXP 推出了MCUXpresso IDE 。与 KDS 一样,MCUXpresso IDE 也是基于 Eclipse 的,并集成了 GNU 工具链、SDK 示例导入、引脚/时钟/外设配置工具、闪存编程功能以及无缝的 SDK 集成,从而提供了一个更现代化且完全支持的开发环境。
MCUXPresso SDK 可在此处下载: MCUXpresso SDK Builder
您可以参考MCUXpresso IDE 的 MCUXpresso 配置工具来了解配置工具的使用方法。
 
至于硬件选择,我建议考虑FRDM-K22F主板。因为它与 K20 FRDM 平台有很大不同,而且还有一个额外的好处:购买后,回复您的订单确认电子邮件,即可申请免费的 FRDM-MCXE31B、FRDM-MCXN236、FRDM-MCXA153 或 FRDM-MCXA156 优惠券,用于评估 MCX 微控制器。
Celeste_Liu_0-1783935191572.pngCeleste_Liu_0-1783935191572.png

MCX 系列是恩智浦最新的 MCU 产品组合,可为新设计提供更长的产品生命周期。您可以考虑FRDM-MCXA156 ,它包含 USB 接口,对于未来的开发和评估来说可能是一个不错的选择。

关于将代码从开发板移植到定制板,使用 MCUXPresso 可以轻松实现,请参考以下帖子:

实践工作坊:为您的设备创建自定义板级 SDK

如何创建自定义板 MCUXpresso SDK


如果您还有其他问题,请告诉我。我很乐意帮忙。

BR

塞莱斯特

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-14-2026 04:29 AM
Updated by: