2393380_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2393380_ja-JP

2393380_ja-JP

TPL+33664+33774
最近、BMSプロジェクトに取り組んでいて、以下の問題に遭遇しました。
 
NXPの公式ウェブサイトからダウンロードされた公開MC33664データシートには、MC33664トランシーバのレジスタ説明は含まれていません。さらに、私がダウンロードした公式デモコードパッケージには、内部レジスタへのアクセスや操作MC33664ルーチンが一切含まれていません。
TPL3の通信にはMC33664のレジスタへの読み書きアクセスが必要ですか?
 
レジスタ操作が必須なら、完全なMC33664データシートと、レジスタ読み書きロジックを実装したサンプルデモプロジェクトMC33664誰か共有できますか?どうもありがとうございました!
Re: TPL+33664+33774

こんにちは、

ダウンロードされたデータシートは、既に完全な文書です。MC33664には内部レジスタが含まれていないため、TPL通信においてレジスタの読み書き操作は必要ありません。

このデバイスは透過的なTPL物理層トランシーバとして機能します。MCU SPIの送信ストリームをTPLパルス符号化信号に変換し、受信したTPLトラフィックを再びSPI信号に変換します。その結果、TPLネットワーク上のデバイスとの通信は、TPIインターフェースを通じてTPLフレームの送受信によって行われます。

あなたが言及しているのは、内部レジスタ、メッセージキュー、ルーティング機能、レジスタアクセスプロトコルを含む新しいMC33665Aゲートウェイデバイスのことかもしれません。そのため、MC33665Aの完全なデータシート(NDAに基づきセキュアファイルとして入手可能)には、詳細なレジスタの説明が含まれています。

Gen1 SDKの一部として、MC33664とMC33665の両方にSWデバイスドライバーを提供しています。MC33664については、MCUのCDD層が、ウェイクアップシーケンスを実行するピンタイミング、MCU上の2つの独立したSPIブロックを同時に設定・管理、割り込みルーティングなどのタスクを処理します。

BRs、トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-11-2026 02:29 AM
Updated by: