2393299_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2393299_ja-JP

2393299_ja-JP

i.MX RT1050 ダウンロードアルゴリズム

現在使用している開発環境は、i.MX RT1050 を使用した MCUXPRESSO IDE です。i.MX RT1050 には内蔵フラッシュメモリがないため、外部フラッシュメモリを使用する際にはアルゴリズムをダウンロードする必要があることは理解しています。しかし、ダウンロードするアルゴリズムは使用するフラッシュメモリによって異なります。公式ドキュメントには、目的のアルゴリズムを迅速かつ容易に入手する方法が記載されていますか?

Re: i.MX RT1050 下载算法

こんにちは、SDFDSFSFさん、

以下の順序で行うことをお勧めします。

1. プロジェクトのプロパティで、外部のFlashダウンロードアルゴリズムを選択します。NXPは、いくつかの主要なFlashダウンロードアルゴリズムを提供しています。

プロジェクトを右クリックして「プロパティ」→「MCU設定」→「メモリの詳細」を選択し、NXPがサポートするフラッシュドライバを選択してください。

ShellyZhang_0-1783670863188.pngShellyZhang_0-1783670863188.png

MCUXpresso 用のフラッシュドライバは通常、nxp\LinkServer_xx.x.xx\binaries\Flash ディレクトリにあり、拡張子は .cfx です。

2. 選択したフラッシュメモリがSFDPをサポートしている場合は、まずSFDPドライバを試してください。

MCUXpressoでは、MIMXRT1050_SFDP_QSPI.cfxのようなドライバを選択できます。このタイプのSFDPドライバの重要な点は、フラッシュメモリに自己記述パラメータを組み込むことで、特定の部品番号固有のアルゴリズムへの依存度を低減できることです。

3. テンプレートを使って自分で作成する。

アプリケーションマニュアルを参照してください:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13386.pdfカスタムCFXファイルを生成します。変更する際は、主要なパラメータは、外部フラッシュデータシートのテスト結果とSDKに含まれるflexspi_nor_pollingデモから取得する必要があります。

ダウンロードアルゴリズムに加えて、XIP/ブートヘッダーの設定も必要です。詳細については、「解決済み:フラッシュインターフェースの初期化 - NXPコミュニティ」を参照してください。

上記は基本的な方法です。使用しているFlashの機種や、現時点でどのような問題に直面しているかなど、より詳細な情報を提供していただければ、より的確なサポートを提供できます。

よろしくお願いします、

シェリー・チャン

i.MX RT1050 下载算法

J-Linkを使用しており、 MCUXpressoでMIMXRT1050_SFDP_QSPI.cfxを選択しました。ダウンロードに失敗しました。

Re: i.MX RT1050 下载算法

MCUXpresso IDEでIMXRT1052用の独自のJ-Linkアルゴリズムを作成するにはどうすればよいですか?

私のFlashファイルはWINBOD 25Q256JVEQです。

現在使用しているMCUXpresso IDEのバージョンはMCUXpresso IDE v25.6です。SDK_EVBKのバージョンは26.06.00です。どのサンプルプログラムを修正すれば、目的のダウンロードアルゴリズムを生成できるのか分かりません。

Re: i.MX RT1050 下载算法お使いのハードウェアのピン構成が評価ボードと異なる可能性があります。iMXRT1050_QSPIプロジェクトを修正して、cfxファイルを独自に生成することをお勧めします。Re: i.MX RT1050 下载算法

MCUXpresso IDEでJ-Linkを使用しても問題ないでしょうか? MCUXpresso IDEのアルゴリズムはCMSIS-DAPタイプのエミュレータでしか使用できないという意見も見かけたのですが。

Re: i.MX RT1050 下载算法

@SDFDSFSF様、

参考例は、nxp/LinkServer ディレクトリにあり、プロジェクト名は iMXRT1050_QSPI です。

ShellyZhang_0-1784857501325.pngShellyZhang_0-1784857501325.png

ピン配置が評価ボードと異なる場合は、ピン配置構成を変更する必要があります。フラッシュメモリ構成もデータシートに従って変更する必要があります。

以下の点をご確認ください。

1. フラッシュハードウェアのピンが正しく設定されているか確認してください。FlexSPIピンはRT1050ハードウェア開発マニュアルに従って設定する必要があります。

ShellyZhang_1-1784857962728.pngShellyZhang_1-1784857962728.png

グループAまたはグループBのいずれか一方のみを選択でき、FlexSPI_DQSは選択解除せずにそのままにしておく必要があります。

2. evkbimxrt1050_flexspi_nor_polling_transfer サンプルを SDK にインポートし、フラッシュデータシートに従ってフラッシュ構成を変更します。(この手順は省略可能です。フラッシュ構成が正しいことを確認するためだけのものです。)

3. iMXRT1050_QSPIプロジェクトで、正しいフラッシュ構成に変更します。この手順については、以下を参照してください。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13386.pdf


よろしくお願いします、

シェリー・チャン




Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-25-2026 03:30 AM
Updated by: