2393285_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2393285_ja-JP

2393285_ja-JP

キーファクタープラグインで画像を作成する際のエラー

spsdkとspsdk-pluginsをインストールして、keyfactorプラグインを使ってRT1064用のイメージを作成しました。venvでbuild_image_win.batファイルを起動すると、エラーが発生します。

SPSDKError: SPSDK: シグネチャプロバイダーはconfig type=keyfactorから作成できませんでした;url=...

ログファイルに以下のエラーが表示されています。

INFO:spsdk.utils.service_provider:読み込み中プラグイン: spsdk.sp
INFO:spsdk.utils.service_provider:キーファクター型のSignatureProviderが見つかりませんでした。
デバッグ:spsdk.apps.utils.utils:SPSDK:シグネチャプロバイダーはconfig type=keyfactorから作成できませんでした。URL

以下に示すように、環境のアクティブな Python エントリ ポイントを検査するテストを実行しました。
"python -c "import importlib.metadata;print([p.namep は に importlib.metadata.entry_points(group='spsdk.sp')]))」テスト結果は良好で、重要な要素はアクティブなPythonエントリポイントにあります。

ビルドバッチファイルとYAMLファイルを添付しました。
この問題をどう解決すればいいですか?



Re: Error when building a image using keyfactor plugin

こんにちは、 @cleo さん、


プラグインが正常に読み込まれなかったようです。https://github.com/nxp-mcuxpresso/spsdk_plugins/tree/master/keyfactorのガイドに従いましたか? https://github.com/nxp-mcuxpresso/spsdk_pluginsを参照してください。詳細については、こちらをご覧ください。


お役に立てば幸いです。


すてきな一日を、
カン


-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!
- 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています
もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-10-2026 02:28 AM
更新者: