2393258_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2393258_zh-CN

2393258_zh-CN

6.12 内核中的 i.MX6ULL 以太网时钟错误

6.12 中的设备树示例对以太网 Phy 进行了硬编码,而不是修复我们在使用的 NXP 5.15 内核中不存在的这个错误。

我们最终编写了一个补丁,因为我们希望内核能够灵活地检测 PHY,而 fec 模块中存在这个问题。该补丁使得在加载驱动程序时读取物理寄存器,而不是在设备树中进行规避。

On i.MX6UL boards that hang both RMII PHYs on FEC2's MDIO bus, PHY@0
uses the FEC1 (ENET1) RMII reference clock.  Kernel 6.12 routes that
clock through ENET1_REF_SEL, which may not be active when FEC2 reads
PHY@0's ID during of_mdiobus_register(), yielding a bogus ID (0x01080108)
and binding the generic PHY driver.

Briefly enable FEC1's enet_clk_ref (looked up from DT, not via probe
defer) around of_mdiobus_register() so the PHY ID read succeeds without
changing FEC probe order and breaking FEC_QUIRK_SINGLE_MDIO.

---
 drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c | 59 +++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 59 insertions(+)

diff --git a/drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c b/drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c
index 811a66062..46f37be0c 100644
--- a/drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c
+++ b/drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c
@@ -2540,6 +2540,39 @@ static int fec_enet_mii_probe(struct net_device *ndev)
 	return 0;
 }
 
+static bool fec_enet_mdio_has_phy_addr0(struct device_node *mdio)
+{
+	struct device_node *child;
+	u32 reg;
+
+	for_each_available_child_of_node(mdio, child) {
+		if (of_property_read_u32(child, "reg", ®))
+			continue;
+		if (reg == 0) {
+			of_node_put(child);
+			return true;
+		}
+	}
+	return false;
+}
+
+static struct clk *fec_enet_get_rmii_master_refclk(void)
+{
+	struct device_node *np = NULL;
+	struct clk *clk;
+
+	while ((np = of_find_compatible_node(np, NULL, "fsl,imx6ul-fec"))) {
+		if (of_get_child_by_name(np, "mdio")) {
+			of_node_put(np);
+			continue;
+		}
+		clk = of_clk_get_by_name(np, "enet_clk_ref");
+		of_node_put(np);
+		return clk;
+	}
+	return NULL;
+}
+
 static int fec_enet_mii_init(struct platform_device *pdev)
 {
 	static struct mii_bus *fec0_mii_bus;
@@ -2553,6 +2586,8 @@ static int fec_enet_mii_init(struct platform_device *pdev)
 	u32 mii_speed, holdtime;
 	u32 bus_freq;
 	int addr;
+	struct clk *rmii_master_refclk = NULL;
+	bool peer_ref_enabled = false;
 
 	/*
 	 * The i.MX28 dual fec interfaces are not equal.
@@ -2662,7 +2697,26 @@ static int fec_enet_mii_init(struct platform_device *pdev)
 	fep->mii_bus->priv = fep;
 	fep->mii_bus->parent = &pdev->dev;
 
+	if (node && fec_enet_mdio_has_phy_addr0(node)) {
+		rmii_master_refclk = fec_enet_get_rmii_master_refclk();
+		if (IS_ERR(rmii_master_refclk)) {
+			err = PTR_ERR(rmii_master_refclk);
+			goto err_out_free_mdiobus;
+		}
+		if (rmii_master_refclk) {
+			err = clk_prepare_enable(rmii_master_refclk);
+			if (err)
+				goto err_out_free_mdiobus;
+			peer_ref_enabled = true;
+			usleep_range(100, 200);
+		}
+	}
+
 	err = of_mdiobus_register(fep->mii_bus, node);
+	if (peer_ref_enabled)
+		clk_disable_unprepare(rmii_master_refclk);
+	if (!IS_ERR_OR_NULL(rmii_master_refclk))
+		clk_put(rmii_master_refclk);
 	if (err)
 		goto err_out_free_mdiobus;
 	of_node_put(node);
Re: i.MX6ULL Ethernet Clock Bug in 6.12 kernel你只需要查看设备树的变化,就会发现新的 FEC 驱动程序偷工减料,不再有时钟,因此物理寄存器最初无法读取。如果你不打算使用多个物理供应商,那么这样做没问题。兼容行用于指定在没有时钟信号时值错误的物理层寄存器:

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/arch/arm/boot/dts/nxp/imx/imx6ul-14x14-evk.dtsi#...

在较旧的内核(我们设备树的遗留版本)中,phy 不存在兼容行。此修复允许在读取 PHY 之前打开时钟,以便正确读取寄存器,因此不需要兼容线路,因为旧设备树中没有该线路:

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-5.4.y/arch/arm/boot/dts/imx6ul-14x14-evk.dtsi#L224

我还没时间测试你们的电路板,因为我正忙着调试我们自己的电路板。我认为这是内核的退步。
Re: i.MX6ULL Ethernet Clock Bug in 6.12 kernel

你好,

感谢分享分析和补丁。

您是否已在 NXP EVK 开发板上验证过这一点?

顺祝商祺!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-11-2026 02:31 AM
Updated by: