S32K311マイクロコントローラのFEE機能を使用してデータを保存しています。消去と書き込みのFEEテストは正常に動作しますが、データが書き込まれていない状態での最初の読み出し試行で、ロードに失敗してクラッシュします。C40と同様に、最初の読み出しでは0xFFが返されるため、これを使用して最初の読み書き操作を識別し、デフォルト値を設定できます。最初のFEEでクラッシュする代わりに0xFFのような値を返すようにする方法はありますか?RTD 4.0.0を使用しています。
こんにちは@ LJH1
Fee_Read() を初めて呼び出す場合、事前に書き込みを行う必要はありません。ただし、ブロックに一度も書き込みが行われていない場合、読み取り処理は MEMIF_BLOCK_INVALID または MEMIF_BLOCK_INCONSISTENT を返す可能性があります。アプリケーション層は、これを「未初期化」として扱い、デフォルト値を書き込む必要があります。
最初の読み取りで有効なデータを直接読み取ろうとしないでください。正しい方法は、読み取り後にジョブの結果を確認し、無効なデータや矛盾したデータが見つかった場合はデフォルト値を初期化して書き込むことです。
Senlent_0-1783662229362.png