PMIC PF8200 I2C寄存器默认值/RESET值我正在使用采用 OTP 配置的 PF8200。
我需要通过 SCFW 将一些寄存器加载新值,以更改 PMIC 配置。
未被 OTP 值加载的寄存器位在数据手册中没有指定默认值。
这些值决定了加载 OTP 尚未加载的所有寄存器是否有用。
谢谢;
Re: PMIC PF8200 I2C register default/reset values感谢您的快速回复。
我没有找到任何关于它们上电后默认值的信息。
请问我可以在哪里找到这些信息?
Re: PMIC PF8200 I2C register default/reset values你好,
上电后,未从 OTP 加载的寄存器或位将被初始化为其默认值。因此,除非您需要与默认设置不同的值,否则无需通过 SCFW 配置所有非 OTP 寄存器。
要确定是否需要额外的初始化,请将您期望的配置与默认寄存器值进行比较。
请参阅PF82 系列 I2C 寄存器映射表
希望这能帮到你!
Re: PMIC PF8200 I2C register default/reset values请问您对哪些注册表感兴趣?
Re: PMIC PF8200 I2C register default/reset values例如,寄存器 05 INT_MASK_1。
但所有寄存器均指定为 OFF_TOGGLE。
谢谢。