2393138_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2393138_ja-JP

2393138_ja-JP

PMIC PF8200 I2Cレジスタのデフォルト値/リセット値

私はOTP構成でPF8200を使用しています。

PMICの設定を変更するために、SCFWを使っていくつかのレジスタに新しい値をロードする必要があります。

OTP値によってロードされないレジスタビットには、データシートにデフォルト値が指定されていません。

これらの値を知ることで、OTPによって既にロードされていないすべてのレジスタをロードすることが有用かどうかを判断できます。

ありがとう;

Re: PMIC PF8200 I2C register default/reset values迅速なご回答ありがとうございます。
電源投入後のデフォルト値に関する情報は見つかりませんでした。
どうか、この情報をどこで見つけられるか教えさせてください!
Re: PMIC PF8200 I2C register default/reset values

こんにちは、

OTPからロードされないレジスタまたはビットは、電源投入後にデフォルト値に初期化されます。したがって、デフォルト設定とは異なる値が必要な場合を除き、すべての非OTPレジスタをSCFW経由で設定する必要はありません。

追加の初期化が必要かどうかを判断するには、希望する設定とデフォルトのレジスタ値を比較してください。

PF82ファミリのI2Cレジスタマップをご参照ください

お役に立てば幸いです!

Re: PMIC PF8200 I2C register default/reset values
どのレジスターに興味があるのか確認していただけますか?
Re: PMIC PF8200 I2C register default/reset values

例えば、レジスタ05 INT_MASK_1。

しかし、すべてのレジスタはOFF_TOGGLEとして指定されています。

ありがとうございます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-18-2026 02:31 AM
更新者: