2393101_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2393101_zh-CN

2393101_zh-CN

在 i.MX8M Plus 和 TIM-VX/VSINPU 上,GC7000UL 通用计算推理路径似乎仅支持 NPU。


板/电路板支持包。:

i.MX8M Plus,aarch64
Galcore 版本 6.4.11.p2.745085
ONNX 运行时,带有 VSINPUExecutionProvider(静态链接到 libtim-vx.so)
Vivante OpenCL ICD 已存在且功能正常(Vivante.icd → libVivanteOpenCL.so)

目标:
专门在 GC7000UL 3D GPU 核心上运行 ResNet50 推理基准测试(MLPerf loadgen 测试框架),以便与已收集的现有 NPU(VIP8000Nano)和 CPU 基准测试结果进行比较。
已确认有效的功能:

通过 Vivante OpenCL ICD 使用 clGetPlatformIDs/clGetDeviceIDs 可以清晰地枚举同一平台下的两个独立设备:

设备 0:GC7000UL.6204.0000
设备 1:VIP8000Nano-S+I.8002.0000


两者都报告 CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR,没有错误,通过链接到 libOpenCL.so → libGAL.so 的最小 C 测试程序确认。

是什么阻碍了通过 ORT 进行 GPU 调度:

ort.get_available_providers() 仅返回 ['VSINPUExecutionProvider', 'CPUExecutionProvider'] — 没有基于 OpenCL 的 EP。

VSINPUExecutionProvider 静态链接到 libtim-vx.so(OVXLIB/vsi_nn_* API)。libtim-vx.so 和 libGAL.so 的符号/字符串转储显示没有 DEVICE_INDEX/DEVICE_ID 风格的环境变量或配置表面——只有行为切换(VIV_VX_ENABLE_SHADER、VSI_NN_ENABLE_* 等)。

libGAL.so 确实在原始 HAL 层导出了 gcoHAL_SetDeviceIndex/gcoHAL_GetCurrentDeviceIndex,但是从 OVXLIB/TIM-VX 到该调用没有明显的管道,这表明 VSINPU 使用的图形编译器可能被硬编码为仅针对 NPU 核心,而不管设备索引如何。

具体问题:

此电路板支持包 (galcore 6.4.11.p2) 上的 TIM-VX / OVXLIB 是否支持将图编译并分发到 GC7000UL 作为通用计算目标?或者,此版本中的图编译器是否设计为仅限 NPU?我如何验证是否可以以这种方式运行它?

如果 TIM-VX 上游支持 GPU 目标图编译,但 NXP 提供的版本中未启用,是否有构建标志/SDK 元器件可以启用它?

如果无法通过 TIM-VX/ORT 获得支持,NXP 是否有推荐的方法可以直接在 GC7000UL 上运行通用推理(例如通过 OpenCL/OpenVX 层,因为该部分协议栈已被确认功能正常),或者是否有示例应用程序、SDK 组件或参考实现可供我们参考?

我目前是一名学生,正在尝试进行这项实现,并在 GPU 上运行 ORT,请问是否有任何方法或途径可以使用 GPU 进行推理?
非常感谢

IMX8MPLUS #GC7000UL

Re: GC7000UL general-compute inference path on i.MX8M Plus and TIM-VX/VSINPU appears NPU-only

嗨@WaleedO ,

感谢您联系恩智浦技术支持。

要在 GPU 上运行推理,您应该使用 GPU 委托,它允许由 GPU 加速支持的操作,而不是完全在 CPU 上运行。

我建议您查看我们的机器学习用户指南,以便更好地了解可用的执行后端、委托配置、支持的框架和示例应用程序。该指南还包含逐步示例,可以帮助您验证 GPU 委托是否已正确加载以及您的模型是否按预期执行。

如果在安装或执行过程中遇到任何问题,请分享您的模型、BSP 版本以及您正在使用的命令,我将很乐意为您提供进一步的帮助。

此致,
亚历杭德罗·加西亚

Re: GC7000UL general-compute inference path on i.MX8M Plus and TIM-VX/VSINPU appears NPU-only

你好@Chavira
很高兴见到你。

查阅文档后发现,GPU 委托和 OpenCL 路径是在 i.MX 95/952 GPU(Arm Mali G310)中使用。我目前正在研究IMX8MPLUS。IMX8M Plus 的架构如下:VX 代理 ==> TIM-VX ==> GPU/NPU(统一驱动程序) ==> I.MX 8 系列 NPU 和
GPU(GC7000、GC7000L、GC7000UL)。根据文件记载。

目前我正在使用 ONNX 和 ORT。当我运行该程序时,它默认在 NPU 上运行。是否有办法使用 OpenCL 在IMX8MPLUS GPU 上工作?或者是否有任何手动覆盖或我可以实现的技术,以便我可以手动将编译目标设置为 NPU 或/和 GPU?

非常感谢您的回复。
亲切的问候,

IMX8MPLUS #TIM-VX #VX-delegate

Re: GC7000UL general-compute inference path on i.MX8M Plus and TIM-VX/VSINPU appears NPU-only

你好,

是的,还有一条可能的途径,但我不会尝试强制 VSINPU 执行提供程序使用 GC7000UL。

您的结果强烈表明,当前的 NXP TIM-VX/OVXLIB 版本主要针对 VIP8000 NPU 进行了布线。libGAL.so 中的 gcoHAL_SetDeviceIndex() 函数本身并不能将 NN 图重定向到 GPU。

首先在 ONNX 运行时环境之外,使用小型模型直接测试 TIM-VX/OpenVX。
检查您的特定 OVXLIB 是否公开了 GC7000UL/GPU NN 目标。
将您的 NXP TIM-VX 版本与上游 TIM-VX 版本进行比较,特别是其多设备/平台支持。
如果 TIM-VX 无法为 GC7000UL 编译,则直接使用 Vivante OpenCL/OpenVX 堆栈进行 GPU 基准测试。
对于你的 MLPerf 项目,GPU 路径不一定需要 ORT。您可以创建一个单独的 GC7000UL 后端,并将其连接到用于 CPU/NPU 的同一 LoadGen 线束。
所以我会这样组织它:

MLPerf 负载生成器 → ResNet50 GPU 后端 → OpenCL/OpenVX → GC7000UL

而不是:

MLPerf → ORT → VSINPU → 以某种方式强制 GPU


致以最诚挚的问候,

费萨吉

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎09-11-2026 02:47 AM
更新人: