2393101_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2393101_ja-JP

2393101_ja-JP

i.MX8M PlusおよびTIM-VX/VSINPU上のGC7000UL汎用演算推論パスはNPU専用であるように見える


理事会/BSP:

i.MX8M Plus、aarch64
Galcore バージョン 6.4.11.p2.745085
VSINPUExecutionProviderを用いたONNXランタイム(libtim-vx.so に対して静的リンク)
Vivante OpenCL ICDの存在と機能(Vivante.icd → libVivanteOpenCL.so)

目標:
GC7000UL 3D GPUコア上でResNet50推論ベンチマーク(MLPerfロードゲンハーネス)を実行し、既存のNPU(VIP8000Nano)やCPUベンチマークの結果と比較します。
動作確認済みの項目:

Vivante OpenCL ICDを経由したclGetPlatformIDs/clGetDeviceIDsは、1つのプラットフォーム上で2つの独立したデバイスをきれいに列挙します。

デバイス0:GC7000UL.6204.0000
デバイス1:VIP8000Nano-S+I.8002.0000


両者とも、CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATORを報告し、エラーはなく、libOpenCL.so → libGAL.so と連携した最小限のCテストプログラムで確認されました。

ORT経由でGPUディスパッチを妨げている原因:

ort.get_available_providers()は['VSINPUExecutionProvider', 'CPUExecutionProvider']のみを返します — OpenCLベースのEPはありません。

VSINPUExecutionProviderは静的にリンク libtim-vx.so(OVXLIB/vsi_nn_* API)です。libtim-vx.so と libGAL.so の両方のシンボル/文字列ダンプでは、DEVICE_INDEX/DEVICE_IDスタイルのenv varやconfig surfaceは表示されず、動作の切り替え(VIV_VX_ENABLE_SHADER、VSI_NN_ENABLE_*など)のみが表示されます。

libGAL.so 生のHALレイヤーでgcoHAL_SetDeviceIndex/gcoHAL_GetCurrentDeviceIndexをエクスポートしますが、OVXLIB/TIM-VXからその呼び出しまでの配管は見当たりません。これは、VSINPUが使うグラフコンパイラがデバイスインデックスに関係なくNPUコアのみをターゲットにしている可能性を示唆しています。

具体的な質問:

このBSP(galcore 6.4.11.p2)上のTIM-VX / OVXLIBは、グラフをコンパイルして一般的な計算対象としてGC7000ULにディスパッチするのをサポートしているのでしょうか?それともこのビルドではグラフコンパイラは設計上NPUのみ対応されているのでしょうか?また、その方法で実行可能かどうかはどうやって確認すればよいのでしょうか?

もしTIM-VXの上流でGPUターゲットグラフコンパイルがサポートされているのに、このNXP搭載ビルドでは有効になっていない場合、それを公開するビルドフラグやSDKコンポーネントはありますか?

TIM-VX/ORTを通るサポート済みの経路がない場合、NXPが推奨する汎用推論をGC7000UL上で直接実行する方法(例えばOpenCL/OpenVXレイヤー経由、その部分は機能が確認されているため)やサンプルアプリ、SDKコンポーネント、または参照実装などを基準に構築する方法はありますか?

現在学生で、この実装に取り組みながらGPUの上にORTを動かそうとしているのですが、GPUを使って推論できる方法、あるいは他に何か方法はありますか?
どうもありがとうございます。

IMX8MPLUS #GC7000UL

Re: GC7000UL general-compute inference path on i.MX8M Plus and TIM-VX/VSINPU appears NPU-only

こんにちは、 @WaleedO さん。

NXPサポートまでご連絡いただきありがとうございます。

GPU上で推論を実行するにはGPUデリゲートを使うべきで、これを使うとサポートされた操作をCPUだけで動作するのではなくGPUで加速できます。

利用可能な実行バックエンド、設定の委任、サポートフレームワーク、例のアプリケーションをよりよく理解するために、 Machine Learning ユーザーガイド の確認をお勧めします。ガイドには、GPUデリゲートが正しく読み込まれているか、モデルが期待通りに動作しているかを確認するためのステップバイステップの例も含まれています。

セットアップや実行中に問題が発生した場合は、モデル、BSPバージョン、使用しているコマンドを共有していただければ、喜んでサポートいたします。

よろしくお願いします、
アレハンドロ・ガルシア

Re: GC7000UL general-compute inference path on i.MX8M Plus and TIM-VX/VSINPU appears NPU-only

こんにちは、 @Chavira
はじめまして。

ドキュメントを確認すると、GPUデリゲートとOpenCLパスは95/952 GPU(Arm Mali G310)内で i.MX 使われています。現在、『The IMX8MPLUS』に取り組んでいます。 IMX8M Plusは以下のスタックを持っています:VX delegate ==> TIM-VX ==> GPU/NPU(統一ドライバー)==> I.MX 8シリーズNPU、
GPU(GC7000,GC7000L、GC7000UL)。ドキュメントによると。

現在、私はONNXとORTを扱っています。実行時には、デフォルトでNPU上で実行されます。OpenCLを使って IMX8MPLUS GPUで作業する方法はありますか?あるいは、コンパイルをNPUかGPUに手動で設定できる手動オーバーライドや技術があれば教えてください。

ご返信いただき、誠にありがとうございます。
敬具、

IMX8MPLUS #TIM-VX #VX-delegate

Re: GC7000UL general-compute inference path on i.MX8M Plus and TIM-VX/VSINPU appears NPU-only

こんにちは、

はい、まだ可能な経路はありますが、VSINPU Execution プロバイダにGC7000ULを強制するのは避けたほうがいいです。

あなたの結果は、現在のNXP TIM-VX/OVXLIBのビルドが主にVIP8000 NPU向けに設計されていることを強く示唆しています。gcoHAL_SetDeviceIndex libGAL.so だけではTIM-VXがNNグラフをGPUにリダイレクトできるわけではありません。

まずは、ONNXランタイムの外で、小さなモデルでTIM-VX/OpenVXを直接テストします。
お使いのOVXLIBがGC7000UL/GPUのNNターゲットを公開しているか確認してください。
NXP TIM-VXのビルドとアップストリームのTIM-VXを比較してみてください。特にマルチデバイス/プラットフォームのサポートです。
もしTIM-VXがGC7000ULでコンパイルできない場合は、GPUベンチマークとしてVivante OpenCL/OpenVXスタックを直接使用してください。
MLPerfプロジェクトでは、GPUパスに必ずしもORTは必要ありません。別のGC7000ULバックエンドを作成し、CPU/NPU用の同じLoadGenハーネスに接続することができます。
ですので、次のように構成します。

MLPerf LoadGen → ResNet50 GPU バックエンド → OpenCL/OpenVX → GC7000UL

それよりも:

MLPerf→ORT→VSINPU→GPUを強制的に使います


ベストリグラッド、

フェサジ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 周之前
更新人: