你好呀,
我正在设计一款采用 MCXC242VFM 芯片的电路板,但我希望它能与 MCXC244VFM 引脚兼容,以防我需要更大的 FLASH 和 RAM。
从 MCUXpresso 配置工具中,我发现 MCXC242VFM 和 MCXC244VFM 之间有一些引脚不同,但我找不到任何文档详细解释引脚排列的差异。我在 NXP 网站上唯一能找到的信息是,根据产品选择工具显示,MCXC242VFM 没有 I2S 接口,有 24 个 GPIO 接口,而 MCXC244VFM 有 1 个 I2S 接口和 23 个 GPIO 接口。我的项目对 I2S 不感兴趣。
请问谁能提供一份文档,清楚地说明这两款芯片的引脚排列和引脚分配的区别?
此致敬礼,
米歇尔·佩拉
MCXC242VFM 和 MCXC244VFM 均采用 32-QFN 封装,但不应假定它们引脚完全兼容。请比较 MCX C24X 和 MCX C44X 参考手册中的引脚分配表。
具体来说,这两个设备有几个引脚不同。例如,MCXC242VFM 的引脚 5 为 USB_VDD,而 MCXC244VFM 的引脚 5 为 VOUT33;MCXC242VFM 的引脚 6 为 PTE16,而 MCXC244VFM 的引脚 6 为 VREGIN;引脚 9 的模拟/参考相关定义也不同。因此,如果板要支持这两个设备,则必须在原理图和 PCB 设计中仔细检查这些引脚。
MCXC242 RM: MCX C24X 子系列参考手册
Alice_Yang_2-1783650917873.png
MCXC244 RM: MCX C44X 子系列参考手册
Alice_Yang_0-1783650899990.png
希望对您有所帮助。
BR
爱丽丝