こんにちは、
これは初心者や初心者の質問に聞こえるかもしれませんが、RT1064を内蔵フラッシュメモリから起動させるためにBOOT_MODE1/BOOT_MODE0とBT_CFG[11..0]ピンで何をすべきか正確にはわかりません。
参考マニュアルの表9.9には、3つのブートソース(FlexSPI経由のNORフラッシュ、SDCARD、eMMC)のみが記載されていますが、内部フラッシュは記載されていません。まるでこのセクションがRT1060からコピー&ペーストされたかのようです...
AN12290はこの内部フラッシュへのFlexSPI2内部バスについて言及していますが、上記の3つの起動ソースで選択する方法は示していません。
MIMXRT1060/1064 Evaluation Kit Board Hardware ユーザーガイドの表5では、起動モードはQSPIかSDCARDの2種類のみが利用可能であり、QSPIブートは利用できないと主張しています(2.7段落からの注釈)、SDカードのみが唯一の起動源となっています...
どんなご支援でも大変ありがたく思います。
こんにちは、 @batmat さん。
AN12290で述べたように、MIMXRT1064では、内部QSPIフラッシュ専用のFlexSPI2からのみブートが可能です。外部フラッシュはFlexSPI1インターフェース経由で接続でき、起動以外のデータ保存やその他の機能に使えます。このため、リファレンス・マニュアルの表9.9には、3つのブートソースのみが記載されています。NORフラッシュ(FlexSPI、SDCARD、またはeMMC)、FlexSPI2経由のNORフラッシュが起動時に唯一利用可能なFlexSPIで、デフォルトでオンボードフラッシュにルーティングされています。
内部QSPIフラッシュから起動するためには、ブートデバイススイッチ(SW7)の設定は以下の通りであるべきです。
SW7-1 オフ、SW7-2 オフ、SW7-3 オン、SW7-4 オフ。
ブートデバイスとしてFlexSPI経由のシリアルNORブートを選択するには、BOOT_CFG1[7:4]ピンを0に設定する必要があります。また、BOOT_CFG2[2:0]ピンも0に設定しなければならず、内部のQSPIフラッシュが選択されます。MIMXRT1064-EVKは、デフォルトで以下のピン設定になっています。
BR、
エドウィン。
こんにちは、エドウィンさん。
確かにその通りだ。外部フラッシュと内部フラッシュの両方がQSPI対応なので、どちらがどちらなのか判別しづらくて混乱しました。
RT1064の表9.9のドキュメント進化を提案します。
「FlexSPIを経由したNORフラッシュ」ではなく、「FlexSPI2を経由した内部NORフラッシュ」と記載し、「FlexSPIを経由した外部NORフラッシュからの起動はRT1064では利用できません」と付け加えるべきです。
こうすれば混乱を避けられると思う。
改めて、素晴らしく迅速なサポートに感謝します。