2392991_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2392991_ja-JP

2392991_ja-JP

ADC向けモジュール選択アプリケーション

MXPボードを中心にアプリケーションを開発し始めたいのですが、使える特定の計算モジュールを選ぶのに苦労しています。種類が多すぎて少し圧倒されていて、どの製品が本当に自分の必要を満たしてくれるのか分かりません。

私の理解では、ADCを提供するSoCは複数存在する。より高い計算能力と、少なくとも4つのADCチャネルが必要です。どの特定の開発ボードを使い、どのモジュールやボードを使ってこのアプリケーションを作ればよいのでしょうか?購入可能な基板の選定を手伝ってくれるサプライヤーはありますか?

Re: Module selection for ADC application

MPUは十分な処理能力を確保するためだと思いますし、消費電力やコストをあまり心配しないからです。私たちはProfinetを利用できることにも関心があります。そして、1チャネルあたり100ksps以上のADCチャネルが少なくとも4つあるはずです。私の理解では、i.MX 9 MPUが適合する可能性があると思います。

私が考えている代替案としては、別々のADCモジュールとイーサネットモジュールを持つRaspberry Pi Picoを買うことです。しかし、NXPのシステムなら私のニーズをすべて満たしてくれるはずだと私は考えています。しかし、特定のチップで妥協しても製品の種類が非常に多様で、私にとって最も重要な機能である適切なADCが手に入るかどうかはしばしば不透明です。

Re: Module selection for ADC application

こんにちは、

何を探しているのですか?
これはMCUですか?MPUですか?
プロジェクトについてさらに詳しい情報を提供していただければ、その点でお手伝いできます。

また、ウェブページ内に商品検索機能もあります
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs:EVDEBRDSSYS?collection=devBo...

敬具/サルドス、
アルド。

Re: Module selection for ADC application

こんにちは、

はい、どのi.MX9ファミリーでも使えるはずです。グラフィックやその他のペリフェラルによって、どちらがあなたの用途に合うかによります。

そのため、i.MX91、i.MX93、i.MX95はFRDMボードを搭載し、ADCの仕様も同じです:
• 8チャネルで構成されており、そのうち4チャネルはパッケージ内のピンに接続されています。
• 1MS/sの動作周波数をサポートします
• 複数の開始変換モード(通常、注入)
ノーマルモードではワンショットおよびスキャン(連続)変換に対応しています
インジェクターモードはワンショット変換のみに対応しています
• 任意のADCチャネルで16のトリガーチャネルを使用可能にするTRGMUXのサポート

i.MX93
https://www.nxp.com/products/i.MX93

i.MX93 FRDM
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-IMX93

i.MX91
https://www.nxp.com/products/i.MX91

i.MX91 FRDM
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-IMX91

i.MX95
https://www.nxp.com/products/i.MX95

i.MX95 FRDM
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-IMX95

また、それぞれのEVKも確認してみると良いでしょう。RPIについて言及されているので、FRDMボードがあなたにとって興味深いものになると思います。

よろしくお願いいたします。
アルド。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-11-2026 02:35 AM
Updated by: