2392985_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2392985_zh-CN

2392985_zh-CN

需要RW612通过WiFi从移动设备控制照明的示例代码。

尊敬的先生,



我们有 FRDM-RW612,我们计划将 RW612 用作 WiFi 接收器,以接收来自移动 WiFi 的命令并控制照明。

请问您是否可以提供相关的示例代码?


此致

西玛·乔希

FRDM 培训Re: Need sample code for lighting control from Mobile through WiFi for RW612.

你好,


希望你一切都好。我建议您查看我们不同代码库中提供的示例,例如我们的 SDK、Zephyr 和 Matter 代码库。

所有这些资源都可以与我们的MCUXpresso for Visual Studio Code | NXP 半导体一起使用。

此外,我建议您查看我们应用程序代码中心的其他演示应用程序。


顺祝商祺!

里卡多

Re: Need sample code for lighting control from Mobile through WiFi for RW612.

您好,

我可以给你推荐一个基础项目,你可以从那里开始。

对于带有 Wi-Fi 功能的 FRDM-RW612,一旦 Wi-Fi 接口启动,就可以使用Mongoose Networking Library作为 HTTP/WebSocket Web 服务器。

以下是使用 Mongoose Wizard 为 RW612 生成的 MCUXpresso + FreeRTOS 示例,您可以快速尝试:

https://mongoose.ws/wizard/#/output?board=rw612-w&ide=MCUXpresso&rtos=FreeRTOS&file=README.md

这个例子是一个简单的网页仪表盘,但它已经通过 Wi-Fi + Mongoose 集成为你提供了一个坚实的起点。要下载它,请打开链接,转到“设置”选项卡,在“源代码生成器”部分选择本地目录,然后单击右上角的蓝色“生成 C/C++ 代码”按钮。然后使用 MCUXpresso 打开它。转到mongoose/mongoose_glue.h文件,更改 WIZARD_WIFI_NAME 和 WIZARD_WIFI_PASS 的值,以设置您的 Wi-Fi 凭据。然后,构建项目,将其烧录到开发板上,并观察串口日志,它应该会打印出一个 IP 地址。

对于您的照明控制应用程序,您可以添加 HTTP 端点或 WebSocket 处理程序,例如:

GET /light/on
GET /light/off
帖子/灯光

在这些处理程序中,调用您板级特定的 GPIO/PWM 控制照明代码。然后,移动应用程序可以通过 Wi-Fi 向这些端点发送命令。

Mongoose 的文档在这里

友情提示:我是 Mongoose 开发团队的一员。希望这能帮到你。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-10-2026 02:34 AM
更新者: